DOCA0270IT-01

Per la categoria di utilizzo AC-3

Selezione ai sensi della durata elettrica richiesta, nella categoria AC-3 (Ue ≤ 440 V)

  • Controllo di motori asincroni trifase con interruzione durante il funzionamento.

  • La corrente interrotta (Ic) nella categoria AC-3 è pari alla corrente di esercizio nominale (Ie) del motore.

Potenza operativa in kW (hp): 50 Hz.

Esempio:

  • Motore asincrono con

    • P = 5,5 kW (7,4 hp). Ue = 400 V. Ie = 11 A. Ic = Ie = 11 A o

    • P = 5,5 kW (7,4 hp). Ue = 415 V. Ie = 11 A. Ic = Ie = 11 A

  • Necessari 5 milioni di cicli di funzionamento.

  • Le curve di selezione visualizzano il valore nominale dello starter necessario: TPRS•025.

Selezione ai sensi della durata elettrica richiesta, nella categoria AC-3 (Ue = 660/690 V)

  • Controllo di motori asincroni trifase con interruzione durante il funzionamento.

  • La corrente interrotta (Ic) nella categoria AC-3 è pari alla corrente di esercizio nominale (Ie) del motore.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?