DOCA0270ZH-01

适用于使用类别 AC-3

根据所需的电气耐久性在类别 AC-3 (Ue ≤ 440 V) 中选择

  • 在运行时控制三相异步鼠笼式电机断开。

  • AC-3 类中的断路电流 (Ic) 等于电机的额定工作电流 (Ie)。

运行功率,单位 kW (hp)—50 Hz。

示例:

  • 异步电机

    • P = 5.5 kW (7.4 hp) − Ue = 400 V − Ie = 11 A − Ic = Ie = 11 A,或者

    • P = 5.5 kW (7.4 hp) − Ue = 415 V − Ie = 11 A − Ic = Ie = 11 A

  • 需要 500 万次运行周期

  • 以上选择曲线显示所需的起动器额定值:TPRS•025.

根据所需的电气耐久性在类别 AC-3 (Ue = 660/690 V) 中选择

  • 在运行时控制三相异步鼠笼式电机断开。

  • AC-3 类中的断路电流 (Ic) 等于电机的额定工作电流 (Ie)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?