DOCA0272PTBR-00

Biblioteca de blocos de funções

A biblioteca de blocos de funções IEC 61131-3 do TeSys™ island para o TIA Portal fornece blocos de funções que interagem com o TeSys™ island por meio da interface de sistema de rede de PLCs Siemens SIMATIC para o PROFINET IO e o PROFIBUS DP. Para acessar os dados, é utilizada tanto a comunicação cíclica quanto acíclica, dependendo da forma como os dados são fornecidos pela ilha. Os blocos de funções em si atuam apenas como um proxy que encaminha informações entre o programa PLC e o TeSys™ island sem alterá-lo. A implementação da lógica de controle para os avatares reside totalmente dentro da própria ilha.

As seções a seguir fornecem uma visão geral do que é necessário para utilizar os blocos de funções no TIA Portal, de quais tipos de dados estão sendo utilizados pelos blocos de funções, de quais tipos de blocos de funções existem e de como acessar os dados do TeSys™ island utilizando o programa PLC.

Em geral, a interface do bloco de funções e a funcionalidade para o PROFINET IO e o PROFIBUS DP são idênticas. A implementação dos blocos de funções varia ligeiramente devido às diferentes mecânicas internas do PROFIBUS DP.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?