DOCA0272FR-00

Bibliothèque des blocs de fonction

La bibliothèque de blocs de fonction CEI 61131-3 TeSys™ island pour TIA Portal fournit des blocs de fonction qui interagissent avec TeSys™ island par le biais de l’interface du système de bus des automates Siemens SIMATIC pour PROFINET IO et PROFIBUS DP. Pour l’accès aux données, la communication utilisée peut être cyclique ou acyclique, selon la manière dont les données sont fournies par l’îlot. Les blocs de fonction eux-mêmes servent de proxy pour transmettre les informations entre le programme de l’automate et TeSys™ island sans les modifier. La mise en œuvre de la logique de contrôle des avatars réside entièrement sur l’îlot lui-même.

Les sections suivantes indiquent les conditions requises pour utiliser les blocs de fonction TIA Portal, les types de données utilisés par les blocs de fonction, les types de blocs de fonction existants et la manière d’accéder aux données TeSys™ island à partir du programme de l’automate.

En général, l’interface et la fonctionnalité des blocs de fonction sont identiques pour PROFINET IO et PROFIBUS DP. La mise en œuvre des blocs de fonction varie légèrement en raison des différentes mécaniques internes de PROFIBUS DP.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?