DOCA0272PTBR-00

Metodologia

A integração do TeSys™ island ao Siemens TIA Portal usa os seguintes componentes:

  • Arquivos de descrição de dispositivos para interfaces de rede PROFINET I/O e Profibus DP do TeSys island

  • Biblioteca de blocos de funções IEC 61131–3 para acessar os dados do TeSys island por meio dos sistemas de rede a partir do TIA Portal

  • O recurso de importação de dados CAx do Siemens TIA Portal para importar a composição da ilha do DTM (Device Type Manager) do TeSys island

  • Uma integração TCI básica do DTM do TeSys island ao Siemens TIA Portal

  • Importação de um bloco de dados global contendo mensagens de alarmes preditivos, fornecido pelo DTM do TeSys island

Os pré-requisitos de uso e instalação dos componentes são descritos nos capítulos a seguir.

O software SoMove™ fornece arquivos Automation Markup Language (AutomationML; AML) contendo a topologia do TeSys™ island e partes dos dados de configuração. Esses arquivos podem ser importados para o Siemens TIA Portal usando o recurso de importação de dados CAx. O uso do recurso de importação de dados CAx ajuda a evitar a recriação manual da topologia da ilha no Siemens TIA Portal. Você deve importar os arquivos de descrição de dispositivos apropriados para o Siemens TIA Portal antes de importar os arquivos AutomationML.

NOTA:
  • Existem interdependências entre os avatares do TeSys island (ou seja, a topologia dos dispositivos e sua representação para o sistema de barramento). Portanto, é recomendável manter e alterar a topologia da ilha apenas dentro do SoMove™.

  • Com o uso do recurso de importação de dados CAx, os dados podem ser transferidos para o Siemens TIA Portal e usados em um projeto de automação.

  • O recurso de Atualização do SoMove™ permite transferir alterações para configurações de ilha existentes dentro do Siemens TIA Portal (consulte Como atualizar uma configuração de TeSys™ island existente no TIA Portal).

    Para evitar problemas durante a integração, leia as notas de versão do produto para se certificar de que os componentes individuais em uso (como a biblioteca de blocos de funções do TeSys island para o Siemens TIA Portal, o firmware do TeSys island, os arquivos de descrição de dispositivos do TeSys island para PROFIBUS DP e PROFINET IO, o software SoMove e a biblioteca DTM do TeSys island) sejam compatíveis entre si.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?