DOCA0272FR-00

Méthodologie

L’intégration de TeSys™ island dans Siemens TIA Portal utilise les composants suivants :

  • Des fichiers de description d’équipement pour les coupleurs de bus TeSys island PROFINET I/O et PROFIBUS DP

  • La bibliothèque de blocs de fonction CEI 61131-3 pour accéder aux données du TeSys island par l’intermédiaire des systèmes de bus depuis TIA Portal

  • La fonction d’importation de données CAx de Siemens TIA Portal pour importer la composition des îlots à partir de l’outil DTM (Device Type Manager) TeSys island

  • Une intégration de base du DTM de TeSys island dans Siemens TIA Portal

  • L’importation d’un bloc de données global contenant les messages d’alarme prédictive, fourni par le DTM TeSys island

Les conditions préalables à l’utilisation et à l’installation de ces composants sont décrites aux chapitres suivants.

Le logiciel SoMove™ fournit des fichiers Automation Markup Language (AutomationML ; AML) contenant la topologie TeSys™ island et une partie des données de configuration. Ces fichiers peuvent être importés dans Siemens TIA Portal grâce à la fonction d’importation de données CAx. La fonction d’importation de données CAx vous évite de recréer manuellement la topologie d’îlot dans Siemens TIA Portal. Vous devez importer les fichiers de description d’équipement appropriés dans Siemens TIA Portal avant d’importer les fichiers AutomationML.

NOTE:
  • Il existe des interdépendances entre les avatars du TeSys island (c’est-à-dire la topologie des équipements et leur représentation dans le système de bus). Il est donc recommandé d’utiliser uniquement SoMove™ pour administrer et modifier la topologie de l’îlot.

  • La fonction d’importation de données CAx permet de transférer les données vers Siemens TIA Portal pour les utiliser dans un projet d’automation.

  • La fonction de mise à jour de SoMove™ permet de transférer les modifications apportées aux configurations d’îlot existantes dans Siemens TIA Portal (voir Mise à jour d’une configuration TeSys™ island existante dans TIA Portal).

    Pour éviter les problèmes lors de l’intégration, lisez les notes de mise à jour du produit pour vous assurer que les différents composants utilisés (tels que la bibliothèque de blocs de fonction du TeSys island pour Siemens TIA Portal, le logiciel embarqué TeSys island, les fichiers de description d’équipement TeSys island pour PROFIBUS DP et PROFINET IO, le logiciel SoMove et la bibliothèque DTM TeSys island) sont compatibles entre eux.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?