DOCA0272PTBR-00

UDTs

Para fornecer acesso estruturado a dados coerentes (por exemplo, os dados de energia de um avatar), foram criados tipos definidos pelo usuário (UDTs) no Siemens TIA Portal. Alguns dos UDTs são utilizados na interface do bloco de funções, enquanto outros se destinam apenas a uso interno pelo bloco de funções. As definições de todos os UDTs exigidos estão incluídas na biblioteca IEC 61131-3 do TeSys™ island para o Siemens TIA Portal.

Alguns UDTs também utilizam subtipos estruturados para uma estruturação melhor dos dados (por exemplo, bits individuais dentro de um campo de bits).

As seções a seguir especificam o conteúdo de todos os UDTs incluídos na biblioteca e suas subestruturas, quando apropriado.

NOTA: Ao importar blocos de funções para seu projeto do TIA Portal, você só precisa importar os blocos de funções para as funcionalidades exigidas por sua aplicação. O TIA Portal também importa automaticamente as definições de UDT exigidas pelos blocos de funções. Ao atualizar a biblioteca de blocos de funções para uma nova versão, também é necessário importar as definições mais recentes dos UDTs utilizados, juntamente com as versões mais recentes dos blocos de funções.
NOTA: Não altere as definições dos UDTs descritos neste documento. Caso contrário, os blocos de funções não funcionarão corretamente.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?