DOCA0272FR-00

Types UDT

Afin de fournir un accès structuré à des données cohérentes (par exemple, les données énergétiques d’un avatar), des types définis par l’utilisateur (UDT) ont été créés dans Siemens TIA Portal. Certains des types UDT sont utilisés à l’interface du bloc de fonction, tandis que d’autres sont simplement destinés à un usage interne par le bloc de fonction. Les définitions de tous les types UDT requis sont incluses dans la bibliothèque CEI 61131-3 TeSys™ island pour Siemens TIA Portal.

Certains types UDT utilisent également des sous-types structurés pour structurer davantage les données (par exemple, des bits individuels dans un champ de bits).

Les sections suivantes indiquent le contenu de tous les types UDT inclus dans la bibliothèque et leurs sous-structures le cas échéant.

NOTE: Lorsque vous importez des blocs de fonction dans votre projet TIA Portal, seuls les blocs de fonction correspondant aux fonctionnalités requises par votre demande doivent être importés. De même, TIA Portal importe automatiquement les définitions UDT requises par les blocs de fonction. Lors de la mise à jour de la bibliothèque de blocs de fonction vers une nouvelle version, vous devez également importer également les dernières définitions des UDT utilisés en plus des dernières versions des blocs de fonction.
NOTE: Ne modifiez pas les définitions des UDT décrits dans ce document. Dans le cas contraire, les blocs de fonction ne fonctionneront pas correctement.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?