LTMR PROFIBUS DP 网络端口的配置
通讯参数
请使用 TeSys T DTM 或 HMI 配置下列 PROFIBUS DP 通讯参数:
-
网络端口地址设置
-
网络端口波特率设置
-
配置通道设置
设置节点-ID
Node-ID 是 PROFIBUS DP 总线上模块的地址。您可以分配一个从 1 到 125 的地址。地址的出厂设置为 126。
您在开始任何通讯之前必须设置 Node-ID。使用 TeSys T DTM 或 HMI 配置通讯参数:网络端口地址设置。
设置波特率
将波特率设置为唯一可能的速率:65,535 = 自动波特。
使用 TeSys T DTM 或 HMI 配置通讯参数:网络端口波特率设置。
网络端口波特率设置参数的出厂设置为:自动波特 (0xFFFF)。使用自动波特时,LTMR 控制器将其波特率调整为主控制器的波特率。
设置配置通道
LTMR 配置可通过以下方式进行管理:
-
使用 TeSys T DTM 或 HMI 通过 HMI 端口进行本地管理
-
通过网络远程执行。
要本地管理配置,必须禁用参数“通过网络端口配置启用” (Config via Network Port Enable),以防止网络配置将其覆盖。
要远程管理配置,必须启用“通过网络端口配置启用”(出厂设置)参数。