DOCA0131ES-03

Configuración del puerto de red LTMR del PROFIBUS DP

Parámetros de comunicación

Utilice el software TeSys T DTM o el HMI para configurar los parámetros de comunicación PROFIBUS DP siguientes:

  • Puerto de red-ajuste de dirección

  • Puerto de red-ajuste de velocidad de transmisión en baudios

  • Ajuste del canal de configuración

Ajuste del ID del nodo

La Node-ID es la dirección del módulo del bus PROFIBUS DP. Puede asignar una dirección de 1 a 125. El ajuste de fábrica para la dirección es 126.

Para que la comunicación pueda iniciarse, primero debe definirse el Node-ID. Utilice el software TeSys T DTM o el HMI para configurar el parámetro de comunicación Ajuste de dirección del puerto de red.

NOTA: La dirección 0 no es un valor válido y no se permite. Un comando de restauración de los ajustes predeterminados de fábrica establece el Node-ID en el valor no válido 126.

Ajuste de la velocidad de transmisión en baudios

Ajuste de la velocidad de transmisión en baudios a la única velocidad posible: 65.535 = velocidad de transmisión en baudios automática.

Utilice el software TeSys T DTM o el HMI para configurar el parámetro de comunicación Ajuste de la velocidad de transmisión en baudios del puerto de red.

El ajuste de fábrica del parámetro Puerto de red-ajuste de velocidad de transmisión en baudios es Transmisión en baudios automática (0xFFFF). Mediante la transmisión en baudios automática, el controlador LTMR adapta su velocidad de transmisión en baudios a la del primario.

Ajuste del canal de configuración

El controlador LTMR se puede gestionar por los siguientes medios:

  • Localmente a través del puerto de HMI mediante el software TeSys T DTM o la HMI.

  • A distancia a través de la red

Para gestionar la configuración de forma local, el parámetro Configuración mediante puerto de red-activación debe desactivarse para impedir sobrescribir la configuración a través de la red.

Para gestionar la configuración a distancia, el parámetro Configuración mediante puerto de red-activación debe activarse (ajuste de fábrica).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?