DOCA0131IT-02

Cablaggio della rete di PROFIBUS DP

Panoramica

Questo capitolo spiega come collegare il controller LTMR a una RS 485 PROFIBUS DPrete con un connettore di tipo aperto o SUB-D 9.

AVVERTIMENTO
PERDITA DI CONTROLLO
  • Il progettista di qualsiasi schema di controllo deve prendere in considerazione le modalità di errore potenziali dei vari percorsi di controllo e, per funzioni particolarmente critiche, fornire i mezzi per raggiungere uno stato accettabile durante e dopo un errore di percorso.
  • Per le funzioni di controllo critiche occorre prevedere sequenze di controllo separate o ridondanti.
  • Le sequenze di controllo del sistema possono includere link di comunicazione. Non trascurare le conseguenze di eventi quali ritardi nella trasmissione previsti o interruzioni del collegamento.
  • Rispettare tutte le norme antinfortunistiche e le linee guida locali sulla sicurezza.*
  • Prima della messa in servizio, controllare singolarmente e integralmente ciascuna implementazione dei controller LTMR.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?