DOCA0131IT-02

Uso della rete di comunicazione PROFIBUS DP

Panoramica

Il presente capitolo illustra come utilizzare il controller LTMR tramite la porta di rete utilizzando il protocollo PROFIBUS DP.

AVVERTIMENTO
PERDITA DI CONTROLLO
  • Il progettista di qualsiasi schema di controllo deve prendere in considerazione le modalità di errore potenziali dei vari percorsi di controllo e, per funzioni particolarmente critiche, fornire i mezzi per raggiungere uno stato accettabile durante e dopo un errore di percorso.
  • Per le funzioni di controllo critiche occorre prevedere sequenze di controllo separate o ridondanti.
  • Le sequenze di controllo del sistema possono includere link di comunicazione. Non trascurare le conseguenze di eventi quali ritardi nella trasmissione previsti o interruzioni del collegamento.
  • Rispettare tutte le norme antinfortunistiche e le linee guida locali sulla sicurezza.*
  • Prima della messa in servizio, controllare singolarmente e integralmente ciascuna implementazione dei controller LTMR.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
AVVERTIMENTO
RIAVVIO ACCIDENTALE DEL MOTORE
Controllare che il software dell'applicazione PLC:
  • rilevi il passaggio da controllo locale a controllo remoto
  • gestisca correttamente i comandi di controllo del motore durante il passaggio
Passando ai canali di controllo Rete, in base alla configurazione del protocollo di comunicazione, il controller LTMR potrebbe tener conto dell'ultimo stato noto dei comandi di controllo motore emessi dal PLC e riavviare il motore automaticamente.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?