DOCA0131IT-02

Telegramma di diagnostica per PROFIBUS DP

Panoramica

Il controller LTMR invia un telegramma di diagnostica quando:

  • Si verifica una variazione nell'indirizzo del nodo,

  • Viene rilevato un arresto del sistema (dovuto ad accensione e spegnimento, avvio a caldo o watchdog),

  • Si verifica un errore o un allarme.

La lunghezza massima di un telegramma di diagnostica è 36 byte. Queste informazioni sono utili per la configurazione del PROFIBUS DP principale (master).

Byte 0-9

Byte DP V0

Byte DP V1

Nome byte

Descrizione

0-5

0-5

Dati diagnostici standard di PROFIBUS DP

 

6

6

Byte di intestazione

Diagnostica legata al dispositivo con lunghezza comprensiva di intestazione

7

-

Firmware di PROFIBUS DP

Versione firmware di PROFIBUS DP, byte più significativo

8

-

Firmware di PROFIBUS DP

Versione firmware di PROFIBUS DP, byte meno significativo

9

-

Firmware di PROFIBUS DP

versione firmware PROFIBUS DP, versione di prova

-

7

-

DP V1: 0x81= stato, tipo: allarme di diagnostica

-

8

-

DP V1: numero slot, ad esempio 0x01

-

9

-

DP V1: 0x81= stato, tipo: allarme di diagnostica

Byte 10-13

Byte DP V0 / DP V1

Nome byte

Descrizione

10

ID del costruttore

Codice identificativo del modulo:

31: Solo controller LTMR

32: controller LTMR con modulo di espansione

11

Stato dispositivo PROFIBUS DP

Stato del gestore del bus di campo PROFIBUS DP

11,0

Locale / remoto

0 = i parametri PROFIBUS DP hanno la priorità

1 = priorità dei parametri impostati localmente

11,1-11,6

Riservato

11.7 = 1

Profilo applicazione PROFIBUS DP:

1 = avviatore di gestione motore

12

Byte di errore rilevato PROFIBUS DP

13

Byte di informazione e errore rilevato PROFIBUS DP

Segnala gli errori rilevati con la comunicazione interna

13,0

1 = durante il funzionamento del motore è stato ricevuto un tentativo di scrittura dei registri di impostazione da un frame di parametri PROFIBUS DP

13,1

1 = la scrittura di valori da un frame di parametri PROFIBUS DP ha rilevato un errore anche quando il motore non era in funzione

13,2

1 = è stato rilevato un errore interno durante la generazione del frame diagnostico PROFIBUS DP

13,3

1 = lo scambio di dati ciclico interno (callback) ha rilevato un errore

13,4

1 = è stata rilevata la caduta del sistema

13,5

1 = l'indirizzo del nodo è cambiato

Byte 14-35

Byte DP V0 / DP V1

Nome byte

Descrizione

14

Registro 455 (455.8 – 455.15)

Monitoraggio dello stato

15

Registro 455 (455.0 – 455.7)

16

Registro 456 (456.8 – 456.15)

17

Registro 456 (456.0 – 456.7)

18

Registro 457 (457.8 – 457.15)

19

Registro 457 (457.0 – 457.7)

20

Registro 460 (460.8 – 460.15)

Monitoraggio degli allarmi

21

Registro 460 (460.0 – 460.7)

22

Registro 461 (461.8 – 15)

23

Registro 461 (461.0 – 461.7)

24

Registro 462 (462.8 – 462.15)

25

Registro 462 (462.0 – 462.7)

26

Riservato

27

28

Registro 451 (451.8 – 451.15)

Monitoraggio dei disinnesti

29

Registro 451 (451.0 – 451.7)

30

Registro 452 (452.8 – 452.15)

31

Registro 452 (452.0 – 452.7)

32

Registro 453 (453.8 – 453.15)

33

Registro 453 (453.0 – 453.7)

34

Riservato

35

NOTA: Per le descrizioni dei registri, consultare le tabelle delle variabili di comunicazione, introdotte in Register Map (Organization of Communication Variables).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?