DOCA0131IT-02

Formati dei dati

Panoramica

Il formato dati di una variabile di comunicazione può essere Integer, Parola o Parola[n], come descritto di seguito. Per maggiori informazioni sulle dimensioni e sui formati di una variabile, fare riferimento a .Data types.

Integer (Int, UInt, DInt, IDInt)

Il formato Integer è suddiviso nelle seguenti categorie:

  • Int: intero con segno che utilizza un registro (16 bit)

  • UInt: intero senza segno che utilizza un registro (16 bit)

  • DInt: intero doppio con segno che utilizza 2 registri (32 bit)

  • UDInt: intero doppio senza segno che utilizza 2 registri (32 bit)

Per tutte le variabili di tipo Integer, il nome della variabile è completato dall'unità o dal formato, se necessario.

Esempio:

Indirizzo 474, UInt, Frequenza (x 0,01 Hz).

Parola

Parola: serie di 16 bit, dove ogni bit o gruppo di bit rappresenta dati di comando, monitoraggio o configurazione.

Esempio:

Indirizzo 455, Parola, registro di stato sistema 1.

bit 0

Sistema pronto

bit 1

Sistema attivo

bit 2

Disinnesto di sistema

bit 3

Allarme di sistema

bit 4

Sistema intervenuto

bit 5

Reimpostazione disinnesto autorizzata

bit 6

(non significativo)

bit 7

Motore in marcia

bit 8-13

Motore - rapporto corrente media

bit 14

In remoto

bit 15

Avviamento motore (in corso)

Parola[n]

Parola[n]: dati codificati su registri contigui.

Esempi:

Indirizzi da 64 a 69, Parola[6], controller - riferimento commerciale (DT_CommercialReference)

Indirizzi da 655 a 658, Parola[4], (DT_DateTime).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?