DOCA0131IT-02

Variabili della mappa utente (registri indiretti definiti dall’utente)

Panoramica

Le variabili della mappa utente servono ad ottimizzare l'accesso a più registri non contigui in una sola richiesta.

Si possono definire varie aree di lettura e scrittura.

La mappa utente può essere definita con:

  • Un PC dotato di software SoMove con TeSys T DTM

  • Un PLC tramite la porta di rete

Variabili mappa utente

Le variabili mappa utente si dividono in due gruppi:

Indirizzi mappa utente

da 800 a 898

Valori mappa utente

da 900 a 998

Il gruppo indirizzi mappa utente consente di selezionare un elenco di indirizzi da leggere o scrivere. Si può considerare alla stregua di un'area di configurazione.

Il gruppo valori mappa utente consente di leggere o scrivere valori associati agli indirizzi configurati nell'area indirizzi mappa utente:

  • La lettura o la scrittura del registro 900 consente di leggere o scrivere l'indirizzo definito nel registro 800.

  • La lettura o la scrittura del registro 901 consente di leggere o scrivere l'indirizzo definito nel registro 801, ecc.

Esempio d'uso

La configurazione dell'indirizzo della mappa utente illustrata di seguito a titolo di esempio consente di accedere a registri non contigui:

Registro indirizzo mappa utente

Valore configurato

Registro

800

452

Registro disinnesti 1

801

453

Registro disinnesti 2

802

461

Registro allarmi 1

803

462

Registro allarmi 2

804

450

Tempo di attesa minimo

805

500

Corrente media (0,01 A) MSW

806

501

Corrente media (0,01 A) LSW

850

651

HMI - elementi di visualizzazione registro 1

851

654

HMI - elementi di visualizzazione registro 2

852

705

Registro di controllo 2

Con questa configurazione è possibile accedere alle informazioni di monitoraggio dei registri da 900 a 906 con una sola richiesta di lettura.

Configurazione e comando si possono scrivere in una sola operazione con i registri da 950 a 952.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?