DOCA0131IT-02

Variabili di comando

Variabili di comando

Le variabili di comando sono descritte nella tabella seguente:

Registro

Tipo di variabile

Variabili di lettura/scrittura

Nota

700

Parola

Registro disponibile per la scrittura a distanza di comandi che possono essere elaborati con una logica personalizzata specifica.

 

701-703

(Riservato)

 

704

Parola

Registro di controllo 1

 

bit 0, comando funzionamento motore in avanti *

 

bit 1, comando funzionamento motore indietro*

 

bit 2 (riservato)

 

bit 3, comando reimpostazione disinnesto

 

bit 4 (riservato)

 

bit 5, autotest - comando

 

bit 6, motore - comando bassa velocità

 

bits 7-15 (riserva)

 

705

Parola

Registro di controllo 2

 

bit 0, comando annulla tutto

Annulla tutti i parametri tranne:

  • Motore - contatore chiusure LO1

  • Motore - contatore chiusure LO2

  • Controller - temperatura interna max

  • Capacità termica - livello

 

bit 1, comando annulla statistiche

 

bit 2, comando annulla livello capacità termica

 

bit 3, comando annulla impostazioni controller

 

bit 4, comando annulla impostazioni porta di rete

 

bit 5-15 (riservati)

 

706-709

 

(Riservato)

 

710-799

(Vietato)

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?