DOCA0131IT-02

Caratteristiche della rete PROFIBUS DP

Panoramica

Il controller PROFIBUS DP LTMR è conforme alle specifiche standard PROFIBUS DP.

PROFIBUS Installation Guideline for Design e PROFIBUS Installation Guideline for Cabling and Assembly, pubblicate su www.profibus.com/downloads/, definiscono le caratteristiche del protocollo Modbus.

Schema standard della rete PROFIBUS DP

Il diagramma seguente corrisponde alle specifiche dello standard PROFIBUS DP.

Caratteristiche per la connessione al bus RS 485 PROFIBUS DP

Lo standard RS 485 consente varianti di alcune caratteristiche:

  • Polarizzazione

  • Adattatore di fine linea

  • Numero di secondari

  • Lunghezza bus

Caratteristiche

Valore

Topologia

Bus lineare con adattatori di fine linea

Modalità di trasmissione

Half duplex

Velocità di trasmissione

Da (in kBaud):

  • 9,6

  • 19,2

  • 45,45

  • 93,75

  • 187,5

  • 500

  • 1.500

a (in MBaud):

  • 3

  • 6

  • 12

Supporti di trasmissione compatibili

Cavo a doppino intrecciato (versione standard, tipo RS 485)

Numero massimo di secondari collegati a un primario

128 (0, 126, e 127 sono riservati)

Numero massimo di secondari per derivazione

32

Numero massimo di ripetitori per bus

Al massimo nove ripetitori, compresi al massimo cinque ripetitori in cascata in una derivazione

Adattatore di fine linea

Attivo

Uso di ripetitori

Un bus di rete PROFIBUS DP può essere segmentato con ripetitori per svariati motivi:

  • lunghezza massima del totale delle derivazioni raggiunta

  • Necessità di collegare più di 32 dispositivi secondari comunicanti sul bus

  • necessità di isolare la derivazione

  • necessità di derivazione

  • necessità di collegamento amovibile alle apparecchiature

Per ulteriori informazioni sulla topologia con un ripetitore, consultare il documento Linee guida all'installazione di PROFIBUS per la progettazione.

Lunghezza massima del cavo bus

Lunghezza dei cavi bus e velocità di trasmissione corrispondenti:

Lunghezza massima del cavo bus per segmento

Lunghezza massima del cavo bus con tre ripetitori

Velocità di trasmissione

1.200 m (3.936 ft)

4.800 m (15.748 ft)

9,6/19,2/45,45/93,75 kBaud

1.000 m (3.280 ft)

4.000 m (13.123 ft)

187,5 kBaud

500 m (1.640 ft)

2.000 m (6.561 ft)

500 kBaud

200 m (656 ft)

800 m (2.624 ft)

1,5 MBaud

100 m (328 ft)

400 m (1.312 ft)

3 / 6 / 12 MBaud

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?