DOCA0131IT-02

Descrizione dei dati ciclici

Introduzione

Le tabelle seguenti illustrano i vari tipi di dati ciclici in formato byte e in formato parola (little endian e big endian):

  • Stato: dati di ingresso

  • Comando: dati di uscita

  • PKW IN: dati di ingresso (disponibili solo in formato parola)

  • PKW OUT: dati di uscita (disponibili solo in formato parola)

Dati ciclici in formato byte

Tipi di dati ciclici in formato byte:

  • Stato: dati di ingresso

  • Comando: dati di uscita

Dati di ingresso di stato in byte: da ingresso 0 a ingresso 9

Posizione

Descrizione

Ingresso 0,0

Marcia indietro

I contatti del circuito principale sono chiusi.

Ingresso 0,1

Spento

Il dispositivo è spento.

Ingresso 0,2

Marcia avanti

I contatti del circuito principale sono chiusi.

Ingresso 0,3

Allarme sovraccarico termico

Condizione di allarme di sovraccarico.

(461,3)

Ingresso 0,4

Tempo blocco

Byte alto del registro di stato comunicazione (456.4)

Ingresso 0,5

Modo auto

Indica a un controller host remoto se i comandi MARCIA AVANTI, MARCIA INDIETRO e ARRESTO vengono accettati o meno.

0 = CONTROLLO LOCALE

1 = MODO AUTO

Ingresso 0,6

Disinnesto di sistema

Condizione di disinnesto.

(455,2)

Ingresso 0,7

Allarme di sistema

Condizione di allarme.

(455,3)

Ingresso da 1.0 a 1.3

Riservato

Riservato

Ingresso 1,4

Sistema pronto

Pronto

(455,0)

Ingresso 1,5

Rampa motore

Rampa motore: avviamento in corso

(455,15)

Ingresso 1,6

Motore - in marcia

Motore in funzione: corrente > 20% FLC Min

(455,7)

Ingresso 1,7

Sistema intervenuto

Sistema intervenuto

(455,4)

Ingresso 2

Corrente media Iav - MSB

Ingresso 3

Corrente media Iav - LSB

Ingresso 4

Ingressi logici 9-16 di un modulo di espansione

Stato degli ingressi logici

Byte alto

(457.8-15)

Ingresso 5

Ingressi logici 1-6 del controller LTMR + ingressi 7-8 del modulo di espansione

Stato degli ingressi logici

Byte basso

(457.0-7)

Ingresso 6

Riservato

Stato delle uscite logiche

Byte alto

(458.8-9)

(i bit 458.10-15 non sono significativi)

Ingresso 7

Stato delle uscite logiche 13, 23, 33 e 95

Stato delle uscite logiche

Byte basso

(458.0-3)

(i bit 458.4-7 non sono significativi)

Ingresso 8

(456.8) porta di rete - perdita comunicazione

(456.9) motore - blocco

(456.10-15) riserva

Stato sistema - registro 2

Byte alto

(456.8-15)

Ingresso 9

(456.0) autoreset attivo

(456.1) riserva

Spegnimento e accensione controller necessari (456.2)

(456.3) motore - tempo riavvio indefinito

(456.4) ciclo rapido - blocco

(456.5) eliminazione del carico

(456.6) motore - alta velocità

(456.7) HMI - perdita comunicazione porta

Stato sistema - registro 2

Byte basso

(456.0-7)

Dati uscita di comando in byte: da uscita 0 a uscita 5

Posizione

Descrizione

Uscita 0,0

Marcia indietro

Indica all'avviatore di attivare il motore a marcia indietro.

Uscita 0,1

Spento

Indica al dispositivo di spegnersi.

0 = ABILITA MARCIA AVANTI/ MARCIA INDIETRO

1 = SPENTO

Uscita 0,2

Marcia avanti

Indica all'avviatore di attivare il motore a marcia avanti.

Uscita 0,3

Comando Autotest

Indica al dispositivo di avviare una routine di controllo interna.

(704,5)

Uscita 0,4

Comando annulla: livello capacità termica

Ripristina la memoria termica

Indica all'avviatore di escludere le condizioni di disinnesto e di consentire l'avviamento.

(705,2)

Nota: questo comando inibisce la protezione termica. Limitare il funzionamento continuo con protezione termica inibita alle applicazioni nelle quali il riavvio immediato riveste importanza fondamentale. Impostando il bit su 1 la condizione termica del motore si perde: la protezione termica non proteggerà più un motore già caldo.

Uscita 0,5

Riservato

Riservato

Uscita 0,6

Comando reimpostazione disinnesto

Reset interventi

Indica all'avviatore di ripristinare tutti gli interventi ripristinabili (una delle condizioni preliminari per la condizione di PRONTO).

(704,3)

Uscita 0,7

Riservato

Riservato

Uscita da 1.0 a 1,4

Riservato

Riservato

Uscita 1,5

Motore - comando bassa velocità

Bassa velocità (704.6)

Uscita da 1.6 a 1.7

Riservato

Riservato

Uscita 2

Uscita aggiuntiva

Uscita analogica (gestita dalla logica personalizzata, per espansioni future)

(706.8-15)

Uscita 3

Uscita aggiuntiva

Uscita analogica (gestita dalla logica personalizzata, per espansioni future)

(706.0-7)

Uscita 4

Uscita aggiuntiva

Registro comando uscite logiche

Byte alto

(700.8-15: riservato)

Uscita 5

Uscita aggiuntiva

Registro comando uscite logiche

Byte basso

(700.0-3: associato all’uscita da 1 a 4 se la logica personalizzata ne effettua la gestione)

(700.4-15: riservato)

Dati ciclici in parole in formato little endian

Tipi di dati ciclici in parole formato little endian:

  • Stato: dati di ingresso

  • PKW IN: dati di ingresso

  • Comando: dati di uscita

  • PKW OUT: dati di uscita

Dati di ingresso di stato in parole formato little endian: da IW 0 a IW 4

Disposizione delle parole

Byte n°

IW 0

MSB

bit 15

Sistema intervenuto (455.4)

Ingresso 1

bit 14

Motore in marcia (455.7)

bit 13

Motore in fase di avviamento (455.15)

bit 12

Sistema pronto (455.0)

da bit 8 a bit 11

Riservato

LSB

bit 7

Allarme di sistema (455.3)

Ingresso 0

bit 6

Disinnesto di sistema (455.2)

bit 5

Modo auto

bit 4

Tempo di blocco

bit 3

Allarme di sovraccarico termico (461.3)

bit 2

Marcia avanti

bit 1

Spento

bit 0

Marcia indietro

IW 1

MSB

da bit 8 a bit 15

Corrente media Iav % FLC - LSB

da 466.0 a 466.7

Ingresso 3

LSB

da bit 0 a bit 7

Corrente media Iav % FLA - MSB

da 466.8 a 466.15

Ingresso 2

IW 2

MSB

da bit 8 a bit 15

Stato degli ingressi logici - LSB

da 457.0 a 457.7

Ingressi 1-6 del controller

Ingressi 7-8 del modulo di espansione

Ingresso 5

LSB

da bit 0 a bit 7

Stato degli ingressi logici - MSB

da 457.8 a 457.15

Ingressi 9-16 del modulo di espansione

(11-16 per espansioni future)

Ingresso 4

IW 3

MSB

da bit 12 a bit 15

Uscite 5-8 del modulo di espansione

(espansioni future)

da 458.4 a 458.7

Ingresso 7

bit 11

Stato uscita logica 95 (458.3)

bit 10

Stato uscita logica 33 (458.2)

bit 9

Stato uscita logica 23 (458.1)

bit 8

Stato uscita logica 13 (458.0)

LSB

da bit 0 a bit 7

Uscite 9-16 del modulo di espansione

(espansioni future)

da 458.8 a 458.15

Ingresso 6

IW 4

MSB

bit 15

HMI - perdita comunicazione porta (456.7)

Ingresso 9

bit 14

Motore - alta velocità (456.6)

bit 13

Eliminazione del carico (456.5)

bit 12

Ciclo rapido – blocco (456.4)

bit 11

Motore - tempo riavvio indefinito (456.3)

bit 10

Spegnimento e accensione controller necessari (456.2)

bit 9

Riserva (456.1)

bit 8

Autoreset attivo (456.0)

LSB

da bit 2 a bit 7

Riserva (da 456.10 a 456.15)

Ingresso 8

bit 1

Motore – blocco transizione (456.9)

bit 0

Porta di rete - perdita comunicazione (456.8)

Dati di ingresso PKW IN in parole formato little endian: da IW 5 a IW 8 (supportato da moduli con PKW)

Disposizione delle parole

IW 5

MSB

da bit 8 a bit 15

Indirizzo dell'oggetto - MSB

LSB

da bit 0 a bit 7

Indirizzo dell'oggetto - LSB

IW 6

MSB

bit 15

Bit di commutazione

da bit 8 a bit 14

Funzione

LSB

da bit 0 a bit 7

Non utilizzato: 0x00

IW 7

MSB

da bit 8 a bit 15

Dati letti nel registro 1 - MSB

LSB

da bit 0 a bit 7

Dati letti nel registro 1 - LSB

IW 8

MSB

da bit 8 a bit 15

Dati letti nel registro 2 - MSB

LSB

da bit 0 a bit 7

Dati letti nel registro 2 - LSB

Dati di uscita di comando in parole formato little endian: da QW 0 a QW 2

Disposizione delle parole

Byte n°

QW 0

MSB

da bit 14 a bit 15

Riservato

Uscita 1

bit 13

Motore – comando bassa velocità (704.6)

da bit 8 a bit 12

Riservato

LSB

bit 7

Riservato

Uscita 0

bit 6

Comando reimpostazione disinnesto

bit 5

Modo auto

bit 4

Comando annulla - livello capacità termica (705.2)

bit 3

Comando autotest (704.5)

bit 2

Marcia avanti (704.0)

bit 1

OFF

bit 0

Marcia indietro (704.1)

QW 1

MSB

da bit 8 a bit 15

Uscita analogica – LSB (espansioni future)

da 706.0 a 7

Uscita 3

LSB

da bit 0 a bit 7

Uscita analogica – MSB (espansioni future)

da 706.8 a 15

Uscita 2

QW 2

MSB

da bit 9 a bit 15

Registro comando uscite logiche LSB

da 700.4 a 7

Uscite da 5 a 8 (per espansioni future)

Uscita 5

bit da 8 a 11

Registro comando uscite logiche LSB

da 700.0 a 3

Uscite da 1 a 4 (13, 23, 33, 95) se la logica personalizzata è in grado di gestirle

LSB

da bit 0 a bit 7

Registro comando uscite logiche MSB

da 700.8 a 15

Uscite da 9 a 16 (per espansioni future)

Uscita 4

Dati di uscita PKW OUT in parole formato little endian: da QW 3 a QW 6 (supportato da moduli con PKW)

Disposizione delle parole

QW 3

MSB

da bit 8 a bit 15

Indirizzo dell'oggetto - MSB

LSB

da bit 0 a bit 7

Indirizzo dell'oggetto - LSB

QW 4

MSB

bit 15

Bit di commutazione

da bit 8 a bit 14

Funzione

LSB

da bit 0 a bit 7

Non utilizzato: 0x00

QW 5

MSB

da bit 8 a bit 15

Dati scritti nel registro 1 - MSB

LSB

da bit 0 a bit 7

Dati scritti nel registro 1 - LSB

QW 6

MSB

da bit 8 a bit 15

Dati scritti nel registro 2 - MSB

LSB

da bit 0 a bit 7

Dati scritti nel registro 2 - LSB

Dati ciclici in parole in formato big endian

Tipi di dati ciclici in parole formato big endian:

  • Stato: dati di ingresso

  • PKW IN: dati di ingresso

  • Comando: dati di uscita

  • PKW OUT: dati di uscita

Dati di ingresso di stato in parole formato big endian: da IW 0 a IW 4

Disposizione delle parole

Byte n°

IW 0

MSB

bit 15

Allarme di sistema (455.3)

Ingresso 0

bit 14

Disinnesto di sistema (455.2)

bit 13

Modo auto

bit 12

Tempo di blocco

bit 11

Allarme di sovraccarico termico (461.3)

bit 10

Marcia avanti

bit 9

OFF

bit 8

Marcia indietro

LSB

bit 7

Sistema intervenuto (455.4)

Ingresso 1

bit 6

Motore in marcia (455.7)

bit 5

Ramping motore (455.15)

bit 4

Sistema pronto (455.0)

bit da 0 a 3

Riservato

IW 1

MSB

da bit 8 a bit 15

Corrente media Iav % FLA - MSB

da 466.8 a 466.15

Ingresso 2

LSB

da bit 0 a bit 7

Corrente media Iav % FLC - LSB

da 466.0 a 466.7

Ingresso 3

IW 2

MSB

da bit 8 a bit 15

Stato degli ingressi logici - MSB

da 457.8 a 15

Ingressi 9-16 del modulo di espansione

(11-16 per espansioni future)

Ingresso 4

LSB

da bit 0 a bit 7

Stato degli ingressi logici - LSB

da 457.0 a 457.7

Ingressi 1-6 del controller

Ingressi 7-8 del modulo di espansione

Ingresso 5

IW 3

MSB

da bit 8 a bit 15

Uscite 9-16 del modulo di espansione

(espansioni future)

da 458.8 a 458.15

Ingresso 6

LSB

da bit 4 a bit 7

Uscite 5-8 del modulo di espansione

(espansioni future)

da 458.4 a 458.7

Ingresso 7

bit 3

Stato uscita logica 95 (458.3)

bit 2

Stato uscita logica 33 (458.2)

bit 1

Stato uscita logica 23 (458.1)

bit 0

Stato uscita logica 13 (458.0)

IW 4

MSB

da bit 10 a bit 15

Riserva (da 456.10 a 456.15)

Ingresso 8

bit 9

Motore – blocco transizione (456.9)

bit 8

Porta di rete - perdita comunicazione (456.8)

LSB

bit 7

HMI - perdita comunicazione porta (456.7)

Ingresso 9

bit 6

Motore - alta velocità (456.6)

bit 5

Eliminazione del carico (456.5)

bit 4

Ciclo rapido – blocco (456.4)

bit 3

Motore - tempo riavvio indefinito (456.3)

bit 2

Spegnimento e accensione controller necessari (456.2)

bit 1

Riserva (456.1)

bit 0

Autoreset attivo (456.0)

Dati di ingresso PKW IN in parole formato big endian: da IW 5 a IW 8 (supportato da moduli con PKW)

Disposizione delle parole

IW 5

MSB

da bit 8 a bit 15

Indirizzo dell'oggetto - LSB

LSB

da bit 0 a bit 7

Indirizzo dell'oggetto - MSB

IW 6

MSB

da bit 8 a bit 15

Non utilizzato: 0x00

LSB

bit 7

Bit di commutazione

da bit 0 a bit 6

Funzione

IW 7

MSB

da bit 8 a bit 15

Dati letti nel registro 1 - LSB

LSB

da bit 0 a bit 7

Dati letti nel registro 1 - MSB

IW 8

MSB

da bit 8 a bit 15

Dati letti nel registro 2 - LSB

LSB

da bit 0 a bit 7

Dati letti nel registro 2 - MSB

Dati di uscita di comando in parole formato big endian: da QW 0 a QW 2

Disposizione delle parole

Byte n°

QW 0

MSB

bit 15

Riservato

Uscita 0

bit 14

Comando reimpostazione disinnesto

bit 13

Modo auto

bit 12

Comando annulla - livello capacità termica (705.2)

bit 11

Comando autotest (704.5)

bit 10

Marcia avanti (704.0)

bit 9

OFF

bit 8

Marcia indietro (704.1)

LSB

da bit 6 a bit 7

Riservato

Uscita 1

bit 5

Motore – comando bassa velocità (704.6)

da bit 0 a bit 4

Riservato

QW 1

MSB

da bit 8 a bit 15

Uscita analogica – MSB (espansioni future)

da 706.8 a 15

Uscita 2

LSB

da bit 0 a bit 7

Uscita analogica – LSB (espansioni future)

da 706.0 a 7

Uscita 3

QW 2

MSB

da bit 8 a bit 15

Registro comando uscite logiche MSB

da 700.8 a 15

Uscite da 9 a 16 (per espansioni future)

Uscita 4

LSB

da bit 4 a bit 7

Registro comando uscite logiche LSB

da 700.4 a 7

Uscite da 5 a 8 (per espansioni future)

Uscita 5

bit da 0 a 3

Registro comando uscite logiche LSB

da 700.0 a 3

Uscite da 1 a 4 (13, 23, 33, 95) se la logica personalizzata è in grado di gestirle

Dati di uscita PKW OUT in parole formato big endian: da QW 3 a QW 6 (supportato da moduli con PKW)

Disposizione delle parole

QW 3

MSB

da bit 8 a bit 15

Indirizzo dell'oggetto - LSB

LSB

da bit 0 a bit 7

Indirizzo dell'oggetto - MSB

QW 4

MSB

da bit 8 a bit 15

Non utilizzato: 0x00

LSB

bit 7

Bit di commutazione

da bit 0 a bit 6

Funzione

QW 5

MSB

da bit 8 a bit 15

Dati scritti nel registro 1 - LSB

LSB

da bit 0 a bit 7

Dati scritti nel registro 1 - MSB

QW 6

MSB

da bit 8 a bit 15

Dati scritti nel registro 2 - LSB

LSB

da bit 0 a bit 7

Dati scritti nel registro 2 - MSB

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?