DOCA0131IT-02

Informazioni relative al prodotto

Leggere attentamente queste istruzioni prima di eseguire ogni procedura con il presente dispositivo.

PERICOLO
RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
  • Solo personale appositamente formato con approfondita conoscenza del contenuto del presente manuale e di tutte le altre documentazioni pertinenti del prodotto e che ha ricevuto una formazione adeguata sulla sicurezza per riconoscere ed evitare i pericoli è autorizzato a lavorare su e con il presente sistema. Installazione, regolazione, riparazione e manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato.
  • L'integratore del sistema è responsabile della conformità con le norme elettriche locali e nazionali e con tutti i regolamenti vigenti in materia di messa a terra delle apparecchiature.
  • Molti componenti del prodotto, comprese le schede dei circuiti stampati, funzionano con la tensione di rete. Non toccare. Utilizzare solo utensili isolati elettricamente.
  • Non toccare componenti o morsetti non schermati in presenza di tensione.
  • I motori possono generare tensione quando si ruota l'albero. Prima di eseguire qualsiasi tipo di operazione sul sistema, bloccare l'albero del motore per impedirne la rotazione.
  • La tensione CA può indurre tensione in conduttori inutilizzati nel cavo del motore. Isolare entrambi i capi dei conduttori inutilizzati del cavo del motore.
  • Scollegare tutte le alimentazioni, compresa quella di controllo esterna che potrebbe essere presente; apporre un'etichetta con l'indicazione Non accendere su tutti gli interruttori di alimentazione e bloccare tutti gli interruttori di alimentazione in posizione aperta.
  • Installare e chiudere tutti i coperchi prima di applicare tensione.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

I controller possono effettuare movimenti imprevisti a causa di cablaggi errati, impostazioni improprie, dati errati o altri errori dell'utente.

Accessori o prodotti danneggiati possono provocare scosse elettriche o attivazioni anticipate dell'apparecchiatura.

PERICOLO
RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Non utilizzare accessori o prodotti danneggiati.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Se si rilevano danni di qualsiasi genere, rivolgersi all'ufficio commerciale locale di Schneider Electric.

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO RITARDATO DELL'APPARECCHIATURA
  • Installare con attenzione il cablaggio in conformità con i requisiti EMC.
  • Non utilizzare il prodotto con dati o impostazioni sconosciuti o non adatti.
  • Eseguire un test di messa in servizio completo e approfondito.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
AVVERTIMENTO
PERDITA DI CONTROLLO
  • Il progettista di qualsiasi schema di controllo deve prendere in considerazione le modalità di errore potenziali dei vari percorsi di controllo e, per funzioni particolarmente critiche, fornire i mezzi per raggiungere uno stato accettabile durante e dopo un errore di percorso.
  • Per le funzioni di controllo critiche occorre prevedere sequenze di controllo separate o ridondanti.
  • Le sequenze di controllo del sistema possono includere link di comunicazione. Non trascurare le conseguenze di eventi quali ritardi nella trasmissione previsti o interruzioni del collegamento.
  • Rispettare tutte le norme antinfortunistiche e le linee guida locali sulla sicurezza.*
  • Prima della messa in servizio, controllare singolarmente e integralmente ciascuna implementazione dei controller LTMR.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

ATTENZIONE:il prodotto può esporre l'utente a sostanze chimiche, tra cui piombo e composti di piombo, riconosciuti dallo Stato della California come cause di cancro e difetti congeniti o altri disturbi della riproduzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.P65Warnings.ca.gov .

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?