DOCA0131IT-02

Cablaggio della rete PROFIBUS DP

Panoramica

Il metodo consigliato per collegare un controller LTMR a una rete PROFIBUS DP sul bus RS 485 è il collegamento tramite il connettore schermato a presa SUB-D 9.

Questa sezione descrive il collegamento dei controller LTMR installati nei cassetti estraibili.

Precauzioni

Seguire sempre le raccomandazioni in materia di cablaggio e connessione.

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
Installazione, programmazione e manutenzione di questa apparecchiatura si devono affidare solo a personale qualificato.
  • Seguire tutte le istruzioni, le norme e i regolamenti applicabili, nelle versioni aggiornate.
  • Verificare le impostazioni delle funzioni prima di mettere in funzione il motore.
  • Non declassare o modificare questi dispositivi.
Una configurazione non corretta può portare la macchina a reagire in modo imprevedibile.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Regole del cablaggio PROFIBUS DP

Rispettare le seguenti regole di cablaggio per ridurre i disturbi EMC sul comportamento del controller LTMR:

  • Distanziare il più possibile il cavo di comunicazione e i cavi di potenza o controllo (almeno 30 cm).

  • Se necessario, incrociare il cavo PROFIBUS DP e i cavi di alimentazione ad angolo retto.

  • Installare i cavi di comunicazione il più vicino possibile alla piastra di messa a terra.

  • Non piegare o danneggiare i cavi. Il raggio di piegatura minimo è dieci volte il diametro del cavo.

  • Evitare di piegare il cavo ad angoli troppo stretti.

  • Usare solo i cavi raccomandati.

  • Il cavo PROFIBUS DP deve essere schermato:

    • La schermatura del cavo deve essere collegata a una terra di protezione.

    • Accorciare al massimo la connessione della schermatura del cavo alla terra di protezione.

    • Se necessario collegare insieme tutte le schermature.

    • Usare un collare per mettere a terra la schermatura.

  • Se il controller LTMR è installato in un cassetto estraibile:

    • Collegare insieme tutti i contatti di schermatura nella parte con cassetto estraibile del connettore ausiliario alla terra del cassetto estraibile per creare una barriera elettromagnetica. Fare riferimento a Guida al cablaggio delle linee di comunicazione Okken (disponibile su richiesta).

    • Non collegare la schermatura del cavo alla parte fissa del connettore ausiliario.

  • Collocare un adattatore di fine linea attivo a ciascuna estremità del bus per evitare malfunzionamenti sul bus di comunicazione.

  • Installare il bus direttamente tra ciascun connettore, senza morsettiere intermedie.

  • Collegare la polarità comune (0 V) direttamente alla terra di protezione, preferibilmente in un solo punto per l'intero bus (in generale, sul dispositivo primario o su quello di polarizzazione).

Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo "Linee guida EMC" nella Guida all'installazione elettrica , n. documento EIGED306001EN (disponibile solo in inglese).

AVVISO
ERRORI DI COMUNICAZIONE
Per evitare errori di comunicazione dovuti a disturbi EMC rispettare tutte le regole di cablaggio e messa a terra.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Controller LTMR installati in un quadro di comando motore Blokset o Okken

L'installazione di controller LTMR in cassetti estraibili di un quadro di comando presenta limitazioni specifiche a seconda del tipo di quadro:

  • Per l'installazione dei controller LTMR in un quadro di comando Okken, fare riferimento a Guida al cablaggio delle linee di comunicazione Okken (disponibile su richiesta).

  • Per l'installazione dei controller LTMR in un quadro di comando Blokset, vedere la guida al cablaggio delle linee di comunicazione Okken (disponibile su richiesta).

  • Per l'installazione dei controller LTMR in altri tipi di quadri di comando, attenersi alle istruzioni EMC descritte in questa guida e consultare le istruzioni specifiche per il tipo di quadro in uso.

Controller LTMR installati in cassetti estraibili

Lo schema di collegamento dei controller LTMR installati nei cassetti estraibili al bus RS 485 tramite il connettore SUB-D 9 e i cavi cablati è il seguente:

1 Primario (PLC, PC o modulo di comunicazione) con adattatore di fine linea

2 Cavo schermato PROFIBUS DP TSX PBS CA •00

3 Connettore SUB-D 9 490 NAD 911 0•

4 Messa a terra della schermatura del cavo PROFIBUS DP

5 Cassetto estraibile

6 Parte con cassetto estraibile del connettore ausiliario

7 Parte fissa del connettore ausiliario

8 Adattatore di fine linea VW3 A8 306 DR 120 Ω)

Connettore SUB-D 9

La figura seguente illustra il collegamento di un cavo PROFIBUS DP:

Cablaggio del connettore SUB-D 9

La tabella seguente illustra la procedura di cablaggio dell'interfaccia bus del connettore SUB-D 9:

Passaggio

Azione

1

Spelare un tratto di 33 mm (1,3 in.) dall'estremità del cavo.

2

Tagliare una lunghezza di 24 mm (0,95 in.) dalla treccia metallica e dalle guaine di schermatura, lasciando una lunghezza di 9 mm (0,35 in.)

3

Spelare un tratto di 4,5 mm (0,18 in.) di lunghezza dall'estremità di ciascun filo e fissarlo ai morsetti.

Elenco degli accessori PROFIBUS DP

Elenco degli accessori di un collegamento PROFIBUS DP:

Definizione

Descrizione

Riferimento

Connettori PROFIBUS DP SUB-D 9

Connettore con adattatore di fine linea

490 NAD 911 03

Connettore in linea

490 NAD 911 04

Connettore in linea con porta di programmazione

490 NAD 911 05

Elenco dei cavi PROFIBUS DP

Elenco dei cavi di collegamento PROFIBUS DP:

Descrizione

Riferimento

Cavo da 100 m (328 ft)

TSX PBS CA 100

Cavo da 400 m (1.312 ft)

TSX PBS CA 400

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?