DOCA0132IT-01

FLC

corrente a pieno carico. Altrimenti nota come corrente nominale. La corrente assorbita dal motore con tensione e carico nominali. Il controller LTMR ha due impostazioni FLC: FLC1 (motore - rapporto corrente a pieno carico) e FLC2 (motore - rapporto corrente a pieno carico alta velocità), ciascuno regolato su una percentuale della FLC max.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?