DOCA0132ZH-01

FLC

满载电流。又称为额定电流。电机将以额定电压和额定负载运行时的电流。LTMR 控制器具有 2 种 FLC 设置:FLC1(电机满载电流比)和 FLC2(电机高速满载电流比),每个设置均作为 FLC 最大值的百分比。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?