Cablaggio della rete CANopen
Panoramica
Collegare il controller LTMR alla rete CANopen sul bus utilizzando un connettore SUB-D 9 schermato.
Questa sezione descrive la connessione dei controller LTMR installati in cassetti estraibili.
Regole di cablaggio CANopen
È necessario rispettare le seguenti regole di cablaggio per ridurre i disturbi EMC che influiscono sul comportamento del controller LTMR:
-
Distanziare il più possibile il cavo di comunicazione e i cavi di potenza o controllo (almeno 30 cm).
-
Se necessario, incrociare i cavi CANopen e i cavi di potenza ad angolo retto.
-
Installare i cavi di comunicazione il più vicino possibile alla piastra di messa a terra.
-
Non piegare o danneggiare i cavi. Il raggio di piegatura minimo è dieci volte il diametro del cavo.
-
Evitare di piegare il cavo ad angoli troppo stretti.
-
Usare solo i cavi raccomandati.
-
Il cavo CANopen deve essere schermato:
-
La schermatura del cavo deve essere collegata a una terra di protezione.
-
Accorciare al massimo la connessione della schermatura del cavo alla terra di protezione.
-
Se necessario collegare insieme tutte le schermature.
-
Eseguire la messa a terra della schermatura con una fascetta.
-
-
Se il controller LTMR è installato in un cassetto estraibile:
-
Collegare insieme tutti i contatti di schermatura nella parte con cassetto estraibile del connettore ausiliario alla terra del cassetto estraibile per creare una barriera elettromagnetica. Fare riferimento a Guida al cablaggio delle linee di comunicazione Okken (disponibile su richiesta).
-
Non collegare la schermatura del cavo alla parte fissa del connettore ausiliario.
-
-
Si raccomanda di mettere a ciascuna estremità del bus un adattatore di fine linea per evitare anomalie di funzionamento a livello del bus di comunicazione. Un adattatore di fine linea è già integrato nel client.
-
Installare il bus direttamente tra ciascun connettore, senza morsettiere intermedie.
-
Collegare la polarità comune (0 V) direttamente alla terra di protezione, preferibilmente in un solo punto per l'intero bus (in generale, sul client primario o su quello di polarizzazione).
Per maggiori informazioni, consultare il documento Electrical Installation Guide (disponibile solo in inglese), in particolare il capitolo sulla compatibilità elettromagnetica (EMC).
| AVVISO |
|---|
|
ERRORI DI COMUNICAZIONE
Per evitare errori di comunicazione dovuti a disturbi
EMC rispettare tutte le regole di cablaggio e messa a terra.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
Controller LTMR installati in un quadro di comando motore Blokset o Okken
L'installazione di controller LTMR in cassetti estraibili di un quadro di comando presenta limitazioni specifiche a seconda del tipo di quadro:
-
Per l'installazione dei controller LTMR in un quadro di comando Okken, fare riferimento a Guida al cablaggio delle linee di comunicazione Okken (disponibile su richiesta).
-
Per l'installazione di controller LTMR in un quadro di comando Blokset, vedere la Guida al cablaggio delle linee di comunicazione Okken (disponibile su richiesta).
-
Per l'installazione dei controller LTMR in altri tipi di quadri di comando, attenersi alle istruzioni EMC specifiche illustrate in questo manuale e consultare le istruzioni relative al tipo di quadro di comando specifico.
Controller LTMR installati in cassetti estraibili
Schema di cablaggio per la connessione al bus CANopen tramite connettore SUB-D 9 e cavi dei controller LTMR installati in cassetti estraibili:
1 Client (PLC, PC o modulo di comunicazione) con adattatore di fine linea
2 Cavo CANopen schermato TSX CAN ••••
3 Cavo CANopen schermato TSX CAN C••••
4 SUB-D 9 connettori tipo presa TSX CAN KCDF90T•
5 Messa a terra della schermatura del cavo CANopen
6 Cassetto estraibile
7 Parte con cassetto estraibile del connettore ausiliario
8 Parte fissa del connettore ausiliario
9 Adattatore di fine linea VW3 A8 306 DR 120 Ω)
Connettore SUB-D 9 tipo presa
Cablaggio del connettore SUB-D 9
La tabella seguente descrive la procedura di cablaggio dell'interfaccia bus del connettore SUB-D 9:
|
Passo |
Azione |
|---|---|
|
1 |
Spelare un tratto di 33 mmmm (1,3 in.) sull'estremità del cavo. |
|
2 |
Tagliare un tratto di 24 mm (0,95 in.) della treccia metallica e delle lamine di schermatura, lasciando una lunghezza di 9 mm (0,35 in.) |
|
3 |
Spelare una sezione di 4,5 mm (0,18 in.) di lunghezza dall'estremità di ciascun filo e montarla sui terminali. |
Connessione a un PLC
Per il collegamento a un PLC selezionare cavo e connettori:
|
Riferimento |
Descrizione |
|---|---|
|
TSX CAN CA•• (es. TSX CAN CA50) |
Cavo di linea CANopen omologato CE TSX CAN CA50 corrisponde a una lunghezza di 50 m (164 ft) |
|
TSX CAN CB•• (es. TSX CAN CB100) |
Cavo di linea CANopen omologato UL TSX CAN CB100 corrisponde a una lunghezza di 100 m (328 ft) |
|
TSX CAN KCDF90T |
Connettore di tipo a presa da 90 º CANopen SUB-D 9 |
|
TSX CAN KCDF90TP |
Connettore di tipo a presa a 90 º CANopen SUB-D 9 pin |
|
TSX CAN KCDF180T |
Connettore di tipo a presa da 180 º CANopen SUB-D 9 |