Configurazione della porta di rete CANopen del controller LTMR
Parametri di comunicazione
Utilizzare il TeSys T DTM o l'HMI per configurare i parametri della comunicazione CANopen:
-
Porta di rete - impostazione indirizzo
-
Porta di rete - impostazione baud rate
-
Scelta del canale di configurazione
Impostazione del Node-ID
Node-ID è l'indirizzo del modulo sul bus CANopen. Con la classe CANopen S20 è possibile assegnare un indirizzo da 1 a 127.
Prima di avviare qualsiasi comunicazione è indispensabile impostare il Node-ID. Per configurare il parametro di comunicazione Porta di rete, impostazione indirizzo usare il software TeSys T DTM o il terminale HMI.
Impostazione del baud rate
Impostare il baud rate su uno dei seguenti valori:
-
10 kBaud
-
20 kBaud
-
50 kBaud
-
250 kBaud
-
500 kBaud
-
800 kBaud
-
1000 kBaud
Per impostare la velocità di trasmissione usare il TeSys T DTM o il terminale HMI e configurare il parametro di comunicazione Porta di rete, impostazione baud rate.
Possibili impostazioni del parametro:
|
Impostazione del baud rate della porta di rete |
Baud Rate |
|---|---|
|
0 |
10 kBaud |
|
1 |
20 kBaud |
|
2 |
50 kBaud |
|
3 |
125 kBaud |
|
4 |
250 kBaud |
|
5 |
500 kBaud |
|
6 |
800 kBaud |
|
7 |
1000 kBaud |
|
8 |
Autobaud |
|
9 |
Impostazione predefinita (250 kBaud) |
L'impostazione predefinita per il parametro Porta di rete - impostazione baud rate è 250 kBaud. In modalità Autobaud, il controller LTMR è in grado di adattare la velocità di trasmissione a quella del client.
Impostazione del canale di configurazione
La configurazione LTMR può essere gestita:
-
localmente tramite la porta HMI con TeSys T DTM o il terminale HMI
-
a livello remoto tramite rete.
Per gestire la configurazione a livello locale, il parametro config via rete - abilitazione porta deve essere disabilitato per impedire che la configurazione venga sovrascritta dalla rete.
Per gestire la configurazione a livello remoto, il parametro config via rete - abilitazione porta deve essere abilitato (impostazione predefinita).