DOCA0132IT-01

Principi del protocollo CANopen

Introduzione alla rete CANopen

CANopen è un sistema di rete basato sul bus seriale Controller Area Network (CAN). Il profilo di comunicazione CANopen (CiA DS-301) supporta l'accesso diretto ai parametri dispositivo e la comunicazione dei dati di processi in cui il fattore tempo può risultare critico.

Il profilo CANopen per i controller LTMR è specifico del costruttore. e definisce gli standard per le funzionalità di base del dispositivo, fornendo ampie possibilità di implementare funzioni aggiuntive specifiche.

CANopen sfrutta appieno le potenzialità CAN consentendo in modo organizzato e, se necessario, deterministico lo scambio dati diretto peer to peer tra nodi.

Protocollo CANopen

Il protocollo CANopen si basa sulla specifica CAN 2.B passive (identificatore codificato a 11 bit).

L'interfaccia del controller CANopen LTMR è conforme alle specifiche CANopen (DS301 V4.02).

I controller sono descritti in file EDS (fogli elettronici) che vanno integrati nei tool di configurazione.

NOTA: Per ulteriori informazioni su CANopen, visitare il sito Web Can In Automation: http://www.can-cia.de.

Frame messaggi CANopen

Di seguito viene descritto un frame di messaggio CANopen standard:

SOF

COB-ID

RTR

CTRL

Segmento dati

CRC

ACK

EOF

1 bit

11 bit

1 bit

5 bit

0-8 byte

16 bit

2 bit

7 bit

SOF

Start of frame

COB-ID

Campo di identificazione del messaggio CAN composto da un codice funzione (4 bit) e un ID modulo (7 bit).

Il codice funzione determina la priorità dell'oggetto e consente la comunicazione tra un gestore di rete e 127 stazioni. Il codice funzione è determinato con un dizionario oggetti nel profilo del dispositivo. La trasmissione è segnalata da un ID modulo pari a zero.

RTR

Remote transmission request

CTRL

Campo di controllo (ad esempio lunghezza dei dati)

CRC

Cyclic redundancy check

ACK

Acknowledge

OEF

End of frame

Servizi CANopen

Gli oggetti di comunicazione CANopen trasmessi tramite la rete CAN vengono descritti dai servizi:

  • GESTIONE RETE

    Avviamento del bus, impostazione dei parametri, monitoraggio.

  • TRASMISSIONE AD ALTA VELOCITÀ DEI DATI DI PROCESSO

    PDO (Process Data Object) per i comandi in tempo reale.

  • TRASMISSIONE DEI DATI DI SERVIZIO A BASSA VELOCITÀ

    SDO (Service Data Object) per configurazione, impostazione e diagnostica.

Gestione di rete (Network Management - NMT)

La gestione di una rete CANopen è orientata al nodo e segue una struttura master/slave. Richiede un dispositivo in rete che svolga la funzione di master NMT: Gli altri nodi sono server NMT.

I dispositivi CANopen NMT server implementano una macchina a stati descritta di seguito:

(1)

All'accensione il dispositivo viene inizializzato.

(2)

Terminata l'inizializzazione si attiva automaticamente lo stato preoperativo (è possibile inviare parametri).

Nota: nello stato preoperativo è possibile scrivere alcuni parametri selezionati dalla configurazione.

(3) (6)

Start_Remote_Node

(4) (7)

Enter_Pre-Operational_State e applicazione del fallback.

(5) (8)

Stop_Remote_Node

(9) (10) (11)

Reset_Node

(12) (13) (14)

Reset_Communication

PDO (Process Data Object)

Il trasferimento dati in tempo reale viene eseguito per mezzo di telegrammi Process Data Object (PDO). I Process Data sono dati critici dal punto di vista del tempo, utilizzati per monitorare e comandare il dispositivo.

Funzioni del modulo di comunicazione CANopen del controller:

PDO

Descrizione

Stato

PDO1 di trasmissione

Monitoraggio (dati trasmessi dallo slave)

Preconfigurato e attivato

PDO1 di ricezione

Comando (dati trasmessi dal Client)

PDO2 di trasmissione

Scambio dei dati (definito in fase di configurazione)

Da configurare e attivare

PDO2 di ricezione

PDO3 di trasmissione

PDO3 di ricezione

PDO4 di trasmissione

Accesso (in lettura o scrittura) a qualsiasi registro durante la programmazione

Preconfigurato e attivato

PDO4 di ricezione

Gli oggetti RPDO (Received PDO) e TPDO (Transmit PDO) possono essere configurati per comprendere 8 byte di dati (ad esempio organizzati come quattro registri da 16 bit o un oggetto da 64 bit).

Gli oggetti RPDO hanno accesso in scrittura.

In funzione dell'applicazione, impostare la modalità di comunicazione PDO su asincrona, ciclica o sincrona aciclica.

In modalità sincrona, la trasmissione PDO è correlata all'oggetto SYNC, emesso ciclicamente dal master CANopen. Non include dati. L'impostazione di fabbrica è 0x080.

Modo di trasmissione:

Tipo di trasmissione

Trasmissione PDO

 

Ciclica

Aciclica

Sincrona

Asincrona

0

PDO inviato in modo sincrono con l'oggetto SYNC, attivato da una variazione di valore dei dati

 

 

1-240

PDO inviato dal modulo di comunicazione una volta ogni 1-240 ricezioni dell'oggetto SYNC

 

 

255

Impostazione di fabbrica del modo di comunicazione

 

 

Per ulteriori informazioni, consultare Using PDOs.

Service Data Object (SDO)

I Service Data Object (SDO) servono a configurare il dispositivo e a definire il tipo e il formato delle informazioni comunicate tramite i PDO.

Gli SDO consentono di accedere a qualsiasi oggetto nel dizionario del dispositivo.

I client CANopen eseguono messaggi aciclici attraverso i SDO. Vengono anche utilizzati per richieste asincrone e aperiodiche. Ad esempio un SDO consente di leggere l'identificazione di una unità di controllo.

Il modulo di comunicazione CANopen gestisce un server SDO che riceve due COB-ID:

  • uno per le richieste (telegrammi trasmessi dal client al controller LTMR CANopen)

  • uno per le risposte (telegrammi inviati al client dal controller LTMR CANopen)

Per ulteriori informazioni sugli SDO, consultare Using SDOs.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.