DOCA0132ES-01

Características del terminal de cableado del puerto de comunicación CANopen

Interfaz física y conectores

La cara frontal del controlador LTMR está equipada con dos tipos de conectores para la comunicación CANopen:

  1. Un conector SUB-D 9 blindado tipo enchufe

  2. Un bornero de tipo abierto separable

En la figura se muestra la cara frontal del LTMR con los conectores CANopen:

Ambos conectores son eléctricamente idénticos. Siguen los estándares de interoperabilidad de CANopen.

NOTA: El producto se deberá conectar únicamente a través de un puerto. Se recomienda utilizar el conector SUB-D 9.

El pin V+ del estilo abierto, en el bloque de terminales separables, no está conectado dentro del controlador.

Los controladores de comunicación CANopen reciben alimentación internamente.

Patillaje del conector SUB-D 9

La conexión del controlador LTMR a la red CANopen se realiza mediante un conector SUB-D tipo enchufe de 9 pines respetando las siguientes pautas de cableado:

El patillaje del conector SUB-D 9 se realiza de la siguiente manera:

N.° pin

Señal

Descripción

1

Reservado

2

CAN_L

Línea de bus CAN_L (alta dominante)

3

CAN_GND

Tierra CAN

4

Reservado

5

(S)

Apantallamiento opcional

6

Reservado

7

CAN_H

Línea de bus CAN_H (nivel bajo dominante)

8

Reservado

9

V+

No conectado

Bloque de terminales de tipo abierto

El controlador LTMR presenta los borneros enchufables y las siguientes asignaciones de pines correspondientes a la red CANopen:

Pin

Señal

Descripción

1

V+

No conectado

2

CAN_L

Línea de bus CAN_L (alta dominante)

3

S

Pantalla

4

CAN_H

Línea de bus CAN_H (nivel bajo dominante)

5

V-

Tierra

Características del bloque de terminales de tipo abierto

Conector

5 patillas

Altura

5,08 mm (0,2) in.)

Par de apriete

0,5...0,6 N•m (5 lb-in)

Destornillador plano

3 mm (0,10 in.)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.