DOCA0132ES-01

Parámetros del perfil de comunicación

Descripción general

El perfil de comunicación CANopen contiene los siguientes parámetros específicos de la comunicación para la red CANopen:

  • Tipo de dispositivo

  • Diagnóstico

  • Descripción de objetos de comunicación CANopen

  • SDO

  • PDO de recepción

  • PDO de transmisión

Estos parámetros sirven para configurar el controlador LTMR y establecer comunicación con él. En las siguientes páginas se describen con mayor detalle.

Tipo de dispositivo

En las tablas siguientes se proporcionan las especificaciones del parámetro Tipo de dispositivo:

Índice

Subíndice

Acceso

Tipo de objeto

Tipo de datos

Configuración predeterminada

Descripción

0x1000

0x00

SL

VAR

Sin signo 32

0x00000000

Tipo de dispositivo:

Bits 16-23 = Modo de tipo de dispositivo

Bits 00-15 = Número de perfil de dispositivo (perfil del módulo de E/S)

Diagnóstico

En las siguientes tablas se incluyen las especificaciones de los parámetros de diagnóstico:

Índice

Subíndice

Acceso

Tipo de objeto

Tipo de datos

Configuración predeterminada

Descripción

0x1001

0x00

SL

VAR

Sin signo 8

0x00

Registro de errores detectados: Error detectado (1) o ningún error detectado (0)

Campo de bits: se puede detallar.

What does this mean? Is it correct?

0x1003

0x00

L/E

MATRIZ

Sin signo 8

0

Número de errores detectados: ningún error detectado (0) o uno o más errores detectados (>0) en el objeto 0x1003; sólo se puede escribir el valor 0

0x1003

0x01

SL

VAR

Sin signo 32

0x00000000

Campo de error detectado estándar 1:

Bits 16-23 = Información adicional (todos los 0)

Bits 00-15 = Código de error detectado

0x1003

0x02

SL

VAR

Sin signo 32

0x00000000

Campo de error detectado estándar 2:

Bits 16-23 = Información adicional (todos los 0)

Bits 00-15 = Código de error detectado

0x1003

0x03

SL

VAR

Sin signo 32

0x00000000

Campo de error detectado estándar 3:

Bits 16-23 = Información adicional (todos los 0)

Bits 00-15 = Código de error detectado

0x1003

0x04

SL

VAR

Sin signo 32

0x00000000

Campo de error detectado estándar 4:

Bits 16-23 = Información adicional (todos los 0)

Bits 00-15 = Código de error detectado

0x1003

0x05

SL

VAR

Sin signo 32

0x00000000

Campo de error detectado estándar 5:

Bits 16-23 = Información adicional (todos los 0)

Bits 00-15 = Código de error detectado

Descripción de los objetos de comunicación CANopen

En las siguientes tablas se incluyen las especificaciones de los parámetros de los objetos de comunicación CANopen:

Índice

Subíndice

Acceso

Tipo de objeto

Tipo de datos

Configuración predeterminada

Descripción

0x1004

0x00

SL

MATRIZ

Sin signo 32

0x00040004

Número de PDO admitidos

0x1004

0x01

SL

VAR

Sin signo 32

0x00000000

Número de PDO síncronos

Bits 16-31 = Número de PDO de recepción admitidos

Bits 00-15 = Número de PDO de transmisión admitidos

0x1004

0x01

SL

VAR

Sin signo 32

0x00000000

Número de PDO asíncronos

Bits 16-31 = Número de PDO de recepción admitidos

Bits 00-15 = Número de PDO de transmisión admitidos

0x1005

0x00

L/E

VAR

Sin signo 32

0x80

Mensaje SYNC del ID de COB

0x1006

0x00

L/E

VAR

Sin signo 32

0x00

Periodo de ciclo de comunicación en microsegundos

0x1007

0x00

L/E

VAR

Sin signo 32

0x00

Longitud de ventana síncrona en microsegundos

0x1008

0x00

Const

VAR

VISIBLE_STRING

LTM

Nombre de dispositivo del fabricante

0x1009

0x00

Const

VAR

VISIBLE_STRING

M1.0-ES1.0

Versión de hardware del fabricante

0x100A

0x00

Const

VAR

VISIBLE_STRING

V01.01

Versión de software del fabricante: el valor que se indica aquí es sólo un ejemplo.

0x100C

0x00

L/E

VAR

Sin signo 16

0x0000

Tiempo de protección: de forma predeterminada, el protocolo de protección de nodo se inhibe; la unidad de este objeto es 1 ms.

0x100D

0x00

L/E

VAR

Sin signo 8

0x00

Factor de vida útil: multiplicador aplicado al "tiempo de protección" para obtener la "vida útil"

0x1014

0x00

L/E

VAR

Sin signo 32

$NODEID+

0x80

Mensaje de emergencia del ID de COB: ID de COB utilizado para el servicio EMCY

0x1016

0x00

SL

MATRIZ

Sin signo 8

1

Tiempo de latido del consumidor - Número de entradas

0x1016

0x01

L/E

VAR

Sin signo 32

0x00000000

Tiempo de latido del consumidor:

Bits 16-23 = ID del nodo del proveedor

Bits 00-15 = Tiempo de latido (unidad = 1 ms)

Nota: aquí sólo se puede configurar un proveedor de latido. De forma predeterminada, no se vigila ningún proveedor.

0x1017

0x00

L/E

VAR

Sin signo 16

0x0000

Tiempo de latido del proveedor: La unidad de este objeto es de 1 ms. De forma predeterminada, el controlador no envía ningún mensaje de latido.

0x1018

0x00

SL

MATRIZ

Sin signo 8

4

Objeto de identidad - Número de entradas

0x1018

0x01

SL

VAR

Sin signo 32

0x0300005A

Objeto de identidad – ID del vendedor: este valor es exclusivo de cada fabricante. ("Actividad de protección y control de alimentación")

0x1018

0x02

SL

VAR

Sin signo 32

Consulte la tabla que se muestra a continuación

Código de producto - Para conocer la familia y el número del producto

0x1018

0x03

SL

VAR

Sin signo 32

0x00010001

Número de revisión mayor y menor de producto

0x1018

0x04

SL

VAR

Sin signo 32

0x00000000

Número de serie

0x1020

0x00

SL

MATRIZ

Sin signo 32

2

Comprobación de la configuración

0x1020

0x01

L/E

VAR

Sin signo 32

0x00000000

Fecha de configuración

0x1020

0x02

L/E

VAR

Sin signo 32

0x00000000

Hora de configuración

0x1029

0x00

SL

MATRIZ

Sin signo 8

1

Comportamiento de error detectado - Nº de clases de errores detectados

0x1029

0x01

L/E

VAR

Sin signo 8

0x00

Error de comunicación detectado

0: preoperativo / 1: sin cambio de estado / 2: parado

Registro 0x1018: 0x02 es el código de producto. Las herramientas de configuración utilizan este registro para identificar el producto en la red. Los valores posibles son:

Objeto 1018sub2

Con/sin módulo de expansión

Modo de configuración

0x 0000 0030

Sin

Modo a distancia

0x 0000 0031

Con

0x 0000 0130

Sin

Modo local

0x 0000 0131

Con

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?