CANopen 通讯端口接线端子特性
物理接口和连接器
LTMR 控制器的正面配有 2 种用于 CANopen 通讯的连接器类型:
-
一种插头式屏蔽 SUB-D 9 连接器
-
开放式拉分端子块
这两种连接器在电能方面都是等效的。它们符合 CANopen 互操作性标准。
开放式拉分端子块的引脚 V+ 未连接到控制器内部。
CANopen 通讯驱动程序由内部供电。
SUB-D 9 连接器引脚输出
SUB-D 9 连接器的引脚输出如下:
|
引脚号 |
信号 |
描述 |
|---|---|---|
|
1 |
保留 |
– |
|
2 |
CAN_L |
CAN_L 总线(高优先性) |
|
3 |
CAN_GND |
CAN 接地 |
|
4 |
保留 |
– |
|
5 |
(S) |
可选屏蔽 |
|
6 |
保留 |
– |
|
7 |
CAN_H |
CAN_H 总线(低优先性) |
|
8 |
保留 |
– |
|
9 |
V+ |
未连接 |
开放式端子块
LTMR 控制器具有以下 CANopen 插入式网络端子和引脚分配。
|
引脚 |
信号 |
描述 |
|---|---|---|
|
1 |
V+ |
未连接 |
|
2 |
CAN_L |
CAN_L 总线(高优先性) |
|
3 |
S |
屏蔽 |
|
4 |
CAN_H |
CAN_H 总线(低优先性) |
|
5 |
V- |
接地 |
开放式端子块特性
|
连接器 |
5 个引脚 |
|
螺距 |
5.08 mm (0.2 in.) |
|
紧固力矩 |
0.5...0.6 N•m (5 lb-in) |
|
平头螺丝刀 |
3 mm (0.10 in.) |