Definición de PDO de transmisión
Especificaciones de PDO de transmisión
En las siguientes tablas, se incluyen las especificaciones del PDO de transmisión.
|
Índice |
Subíndice |
Acceso |
Tipo de objeto |
Tipo de datos |
Ajuste de fábrica |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1800 |
0x00 |
SL |
REGISTRO |
Sin signo 8 |
5 |
PDO1 de transmisión - Contador de entradas |
|
0x1800 |
0x01 |
LE |
VAR |
Sin signo 32 |
$NODEID+0x00000180 |
PDO1 de transmisión - ID de COB |
|
0x1800 |
0x02 |
LE |
VAR |
Sin signo 8 |
0xFF |
PDO1 de transmisión - Tipo de transmisión: Hay tres modos disponibles para este PDO: "asíncrono" (255), "cíclico de forma síncrona" (1-240) y "acíclico de forma síncrona" (0) |
|
0x1800 |
0x03 |
LE |
VAR |
Sin signo 16 |
0 |
PDO1 de transmisión - Tiempo de inhibición: Tiempo mínimo entre dos transmisiones; unidad = 0,1 ms |
|
0x1800 |
0x04 |
LE |
VAR |
Sin signo 8 |
0 |
PDO1 de transmisión - Reservado |
|
0x1800 |
0x05 |
LE |
VAR |
Sin signo 16 |
0 |
PDO1 de transmisión - Temporizador de eventos: En modo "asíncrono", este objeto define la velocidad de transmisión mínima de este PDO; unidad = 0,1 ms |
|
0x1801 |
0x00 |
SL |
REGISTRO |
Sin signo 8 |
5 |
PDO2 de transmisión - Contador de entradas |
|
0x1801 |
0x01 |
LE |
VAR |
Sin signo 32 |
$NODEID+0x80000280 |
PDO2 de transmisión - ID de COB |
|
0x1801 |
0x02 |
LE |
VAR |
Sin signo 8 |
0xFF |
PDO2 de transmisión - Tipo de transmisión: Hay tres modos disponibles para este PDO: "asíncrono" (255), "cíclico de forma síncrona" (1-240) y "acíclico de forma síncrona" (0) |
|
0x1801 |
0x03 |
LE |
VAR |
Sin signo 16 |
0 |
PDO2 de transmisión - Tiempo de inhibición: Tiempo mínimo entre dos transmisiones; unidad = 0,1 ms |
|
0x1801 |
0x04 |
LE |
VAR |
Sin signo 8 |
0 |
PDO2 de transmisión - Reservado |
|
0x1801 |
0x05 |
LE |
VAR |
Sin signo 16 |
0 |
PDO2 de transmisión - Temporizador de eventos: En modo "asíncrono", este objeto define la velocidad de transmisión mínima de este PDO; unidad = 0,1 ms |
|
0x1802 |
0x00 |
SL |
REGISTRO |
Sin signo 8 |
5 |
PDO3 de transmisión - Contador de entradas |
|
0x1802 |
0x01 |
LE |
VAR |
Sin signo 32 |
$NODEID+0x80000380 |
PDO3 de transmisión - ID de COB |
|
0x1802 |
0x02 |
LE |
VAR |
Sin signo 8 |
0xFF |
PDO3 de transmisión - Tipo de transmisión: Hay tres modos disponibles para este PDO: "asíncrono" (255), "cíclico de forma síncrona" (1-240) y "acíclico de forma síncrona" (0) |
|
0x1802 |
0x03 |
LE |
VAR |
Sin signo 16 |
0 |
PDO3 de transmisión - Tiempo de inhibición: Tiempo mínimo entre dos transmisiones; unidad = 0,1 ms |
|
0x1802 |
0x04 |
LE |
VAR |
Sin signo 8 |
0 |
PDO3 de transmisión - Reservado |
|
0x1802 |
0x05 |
LE |
VAR |
Sin signo 16 |
0 |
PDO3 de transmisión - Temporizador de eventos: En modo "asíncrono", este objeto define la velocidad de transmisión mínima de este PDO; unidad = 0,1 ms |
|
0x1803 |
0x00 |
SL |
REGISTRO |
Sin signo 8 |
5 |
PDO4 de transmisión - Contador de entradas |
|
0x1803 |
0x01 |
LE |
VAR |
Sin signo 32 |
$NODEID+0x00000480 |
PDO4 de transmisión - ID de COB |
|
0x1803 |
0x02 |
LE |
VAR |
Sin signo 8 |
0xFF |
PDO4 de transmisión - Tipo de transmisión: Hay tres modos disponibles para este PDO: "asíncrono" (255), "cíclico de forma síncrona" (1-240) y "acíclico de forma síncrona" (0) |
|
0x1803 |
0x03 |
LE |
VAR |
Sin signo 16 |
0 |
PDO4 de transmisión - Tiempo de inhibición: Tiempo mínimo entre dos transmisiones; unidad = 0,1 ms |
|
0x1803 |
0x04 |
LE |
VAR |
Sin signo 8 |
0 |
PDO4 de transmisión - Reservado |
|
0x1803 |
0x05 |
LE |
VAR |
Sin signo 16 |
0 |
PDO4 de transmisión - Temporizador de eventos: En modo "asíncrono", este objeto define la velocidad de transmisión mínima de este PDO; unidad = 0,1 ms |
|
Índice |
Subíndice |
Acceso |
Tipo de objeto |
Tipo de datos |
Ajuste de fábrica |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1A00 |
0x00 |
LE |
MATRIZ |
Sin signo 8 |
4 |
Asignación del PDO1 de transmisión - Contador de objetos asignados |
|
0x1A00 |
0x01 |
LE |
VAR |
Sin signo 32 |
0x20040610 |
Asignación del PDO1 de transmisión 1 - Objeto asignado: Reg [455] |
|
0x1A00 |
0x02 |
LE |
VAR |
Sin signo 32 |
0x20040710 |
Asignación del PDO1 de transmisión 2 - Objeto asignado: Reg [456] |
|
0x1A00 |
0x03 |
LE |
VAR |
Sin signo 32 |
0x20040810 |
Asignación del PDO1 de transmisión 3 - Objeto asignado: Reg [457] |
|
0x1A00 |
0x04 |
LE |
VAR |
Sin signo 32 |
0x20040A10 |
Asignación del PDO1 de transmisión 4 - Objeto asignado: Reg [459] |
|
0x1A01 |
0x00 |
LE |
MATRIZ |
Sin signo 8 |
0 |
Asignación del PDO2 de transmisión - Contador de objetos asignados |
|
0x1A01 |
0x01 |
LE |
VAR |
Sin signo 32 |
0x00000000 |
Asignación del PDO2 de transmisión 1 - Objeto asignado: Ninguno de forma predeterminada |
|
0x1A01 |
0x02 |
LE |
VAR |
Sin signo 32 |
0x00000000 |
Asignación del PDO2 de transmisión 2 - Objeto asignado: Ninguno de forma predeterminada |
|
0x1A01 |
0x03 |
LE |
VAR |
Sin signo 32 |
0x00000000 |
Asignación del PDO2 de transmisión 3 - Objeto asignado: Ninguno de forma predeterminada |
|
0x1A01 |
0x04 |
LE |
VAR |
Sin signo 32 |
0x00000000 |
Asignación del PDO2 de transmisión 4 - Objeto asignado: Ninguno de forma predeterminada |
|
0x1A02 |
0x00 |
LE |
MATRIZ |
Sin signo 8 |
0 |
Asignación del PDO3 de transmisión - Contador de objetos asignados |
|
0x1A02 |
0x01 |
LE |
VAR |
Sin signo 32 |
0x00000000 |
Asignación del PDO3 de transmisión 1 - Objeto asignado: Ninguno de forma predeterminada |
|
0x1A02 |
0x02 |
LE |
VAR |
Sin signo 32 |
0x00000000 |
Asignación del PDO3 de transmisión 2 - Objeto asignado: Ninguno de forma predeterminada |
|
0x1A02 |
0x03 |
LE |
VAR |
Sin signo 32 |
0x00000000 |
Asignación del PDO3 de transmisión 3 - Objeto asignado: Ninguno de forma predeterminada |
|
0x1A02 |
0x04 |
LE |
VAR |
Sin signo 32 |
0x00000000 |
Asignación del PDO3 de transmisión 4 - Objeto asignado: Ninguno de forma predeterminada |
|
0x1A03 |
0x00 |
LE |
MATRIZ |
Sin signo 8 |
2 |
Asignación del PDO4 de transmisión - Contador de objetos asignados |
|
0x1A03 |
0x01 |
LE |
VAR |
Sin signo 32 |
0x30000320 |
Asignación del PDO4 de transmisión 1 - Objeto asignado: Ninguno de forma predeterminada |
|
0x1A03 |
0x02 |
LE |
VAR |
Sin signo 32 |
0x30000420 |
Asignación del PDO4 de transmisión 2 - Objeto asignado: Ninguno de forma predeterminada |
|
0x1A03 |
0x03 |
LE |
VAR |
Sin signo 32 |
0x00000000 |
Asignación del PDO4 de transmisión 3 - Objeto asignado: Ninguno de forma predeterminada |
|
0x1A03 |
0x04 |
LE |
VAR |
Sin signo 32 |
0x00000000 |
Asignación del PDO4 de transmisión 4 - Objeto asignado: Ninguno de forma predeterminada |