DOCA0256ES-01

Datos del módulo analógico

En la tabla se muestran los datos del módulo analógico para la comunicación PROFIBUS DP.

Ranura

Índice

Desplazamiento de bytes

Tamaño (en bytes)

L/E

X

Unidad

Tipo

Guardado

Nombre del parámetro

1 3

170

2

L

0,1

mA

INT16

NO

Entrada analógica 1

1 3

172

2

L

0,1

mA

INT16

NO

Entrada analógica 2

1 3

174

2

L

0,1

mA

INT16

NO

Entrada analógica 3

1 3

176

2

L

0,1

mA

INT16

NO

Entrada analógica 4

1 3

178

8

Reservado

1 3

186

2

L

0,1

mA

INT16

NO

Salida analógica 1

1 3

188

2

L

0,1

mA

INT16

NO

Salida analógica 2

1 3 190 4

Reservado
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.