DOCA0256ES-01

Disparo del interruptor a tierra medido

En la tabla se muestran los datos del disparo del interruptor a tierra medido para la comunicación de PROFIBUS DP.

Ranura Índice

Desplazamiento de bytes

Tamaño (en bytes)

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor predeterminado

Guardado

Nombre del parámetro

1 5

118

2

L/E

1

UINT16

  • 0: Deshabilitado

  • 1: Alarma
  • 2: Disparo
  • 3: Alarma y disparo

0

Ajuste de funciones

1 5

120

2

L/E

1

mA

UINT16

20-20 000
(paso 10)

30

Umbral

1 5

122

2

L/E

0,1

s

UINT16

1-60 000
(paso 1)

1

Retardo de tiempo

1 5

124

2

L/E

1

mA

UINT16

20-20 000
(paso 10)

30

Nivel de alarma

1 5

126

2

L/E

1

BITMAP

  • Bit 0: Tecla de restablecimiento

  • Bit 1: DI

  • Bit 2: Comunicación

  • Bit 3: Automático

3

Modo de restablecimiento

1 5

128

2

L/E

0,1

s

UINT16

0-60 000
(paso 1)

0

Retardo de restablecimiento automático

1 5

130

2

1

UINT16

  • 0: Deshabilitado

  • 1: Habilitado

0

NO

Función durante el arranque del motor

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.