DOCA0256ES-01

Protección de potencia excesiva

En la tabla se muestran los datos de protección de potencia excesiva para la comunicación PROFIBUS DP.

Ranura Índice

Desplazamiento de bytes

Tamaño (en bytes)

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor predeterminado

Guardado

Nombre del parámetro

1 6

106

2

L/E

1

UINT16

  • 0: deshabilitar

  • 1: alarma
  • 2: disparo
  • 3: alarma y disparo

0

Ajuste de funciones

1 6

108

2

L/E

1

%P

%P = porcentaje de potencia nominal.

La LTMT main unit calcula la potencia nominal (Pn) desde la configuración del sistema: Pn = Tensión primaria de transformador * Corriente a plena carga.

En el caso de los arrancadores de motores de dos velocidades, la potencia nominal se calcula de la siguiente forma:

  • Pn1 = Tensión primaria de transformador * Corriente a plena carga, cuando el motor funciona a baja velocidad o velocidad 1

  • Pn2 = Tensión primaria de transformador * Corriente a plena carga de velocidad 2, cuando el motor funciona a alta velocidad o velocidad 2

*

UINT16

20-1000
(paso 1)

110

Activación

1 6

110

2

L/E

0,1

s

UINT16

1-60000
(paso 1)

1

Retardo de tiempo

1 6

112

2

L/E

1

%P

%P = porcentaje de potencia nominal.

La LTMT main unit calcula la potencia nominal (Pn) desde la configuración del sistema: Pn = Tensión primaria de transformador * Corriente a plena carga.

En el caso de los arrancadores de motores de dos velocidades, la potencia nominal se calcula de la siguiente forma:

  • Pn1 = Tensión primaria de transformador * Corriente a plena carga, cuando el motor funciona a baja velocidad o velocidad 1

  • Pn2 = Tensión primaria de transformador * Corriente a plena carga de velocidad 2, cuando el motor funciona a alta velocidad o velocidad 2

*

UINT16

20-1000
(paso 1)

110

Nivel de alarma

1 6

114

2

L/E

1

BITMAP

  • Bit 0: restablecer clave

  • Bit 1: DI

  • Bit 2: comunicación

  • Bit 3: automático

3

Modo de restablecimiento

1 6

116

2

L/E

0,1

s

UINT16

0-60000
(paso 1)

0

Retardo de restablecimiento automático

1 6

118

2

Reservado

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.