DOCA0256ES-01

Protección de subcorriente de fase

En la tabla se muestran los datos de protección de subcorriente de fase para la comunicación PROFIBUS DP.

Ranura Índice

Desplazamiento de bytes

Tamaño (en bytes)

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor predeterminado

Guardado

Nombre del parámetro

1 5

132

2

L/E

1

UINT16

  • 0: deshabilitar

  • 1: alarma
  • 2: disparo
  • 3: alarma y disparo

1

Ajuste de funciones

1 5

134

2

L/E

1

%IFLC*

UINT16

15-100
(paso 1)

50

Activación

1 5

136

2

L/E

0,1

s

UINT16

1-60000
(paso 1)

100

Retardo de tiempo

1 5

138

2

L/E

1

%IFLC*

UINT16

15-100
(paso 1)

50

Nivel de alarma

1 5

140

2

L/E

1

BITMAP

  • Bit 0: restablecer clave

  • Bit 1: DI

  • Bit 2: comunicación

  • Bit 3: automático

8

Modo de restablecimiento

1 5

142

2

L/E

0,1

s

UINT16

0-60000
(paso 1)

50

Retardo de restablecimiento automático

1 5

144

4

Reservado

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.