DOCA0256ES-01

Caída de tensión

En la tabla se muestran los datos de caída de tensión para la comunicación PROFIBUS DP.

Ranura Índice

Desplazamiento de bytes

Tamaño (en bytes)

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor predeterminado

Guardado

Nombre del parámetro

1 7

14

2

L/E

1

UINT16

  • 0: deshabilitar

  • 1: descarga
  • 2: reinicio automático

0

Ajuste de funciones

1 7

16

2

L/E

1

%Vn

UINT16

20-90
(paso 5)

90

Caída de tensión

1 7

18

2

L/E

1

%Vn

UINT16

20-95
(paso 5)

95

Restablecimiento de tensión

1 7

20

2

L/E

1

s

UINT16

0-9999
(paso 1)

2

Timeout de reinicio por caída de tensión

1 7

22

2

L/E

1

s

UINT16

0-301
(paso 1)

4

Timeout de reinicio con retardo

1 7

24

2

L/E

1

UINT16

  • 0: deshabilitar

  • 1: habilitar

0

Entrada digital de parada en derivación

1 7

26

2

L/E

1

s

UINT16

0-4
(paso 1)

2

Timeout de reinicio inmediato

1 7

28

2

L/E

1

s

UINT16

1-9999
(paso 1)

10

Timeout de descarga

1 7

30

2

Reservado

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.