DOCA0256ES-01

Estado interno del dispositivo

En la tabla se muestra el estado interno del dispositivo para la comunicación PROFIBUS DP.

Ranura Índice

Desplazamiento de bytes

Tamaño (en bytes)

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor predeterminado

Guardado

Nombre del parámetro

1 7

58

2

L/E

0,1

s

UINT16

1-60000
(paso 1)

10

Retardo de tiempo

1 7

59

2

L/E

1

BITMAP

  • Bit 0: restablecer clave

  • Bit 1: DI

  • Bit 2: comunicación

  • Bit 3: automático

3

Modo de restablecimiento

1 7

60

2

L/E

UINT16

  • 0: deshabilitar

  • 1: habilitar
1 NO

Alarma de temperatura interna

1 7

61

2

Reservado

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.