DOCA0256ES-01

Configuración de PROFIBUS DP

En la tabla se muestra la configuración de PROFIBUS DP para la comunicación PROFIBUS DP.

Ranura Índice

Desplazamiento de bytes

Tamaño (en bytes)

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor predeterminado

Guardado

Nombre del parámetro

1 9

60

2

L/E

1

UINT16

2-126
(paso 1)

126

Dirección del nodo

1 9

62

2

L/E

1

UINT16

0-1
(paso 1)

0

Endian
1 9

64

2

L/E

1

UINT16

  • 0: predeterminado

  • 1: TeSys T

  • 2: otras opciones

0

Perfil de producto
1 9

66

6

Reservado

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.