DOCA0256ES-01

Protección de baja frecuencia

En la tabla se muestran los datos de protección de baja frecuencia para la comunicación PROFIBUS DP.

Ranura Índice

Desplazamiento de bytes

Tamaño (en bytes)

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor predeterminado

Guardado

Nombre del parámetro

1 6

64

2

L/E

1

UINT16

  • 0: deshabilitar

  • 1: alarma
  • 2: disparo
  • 3: alarma y disparo

0

Ajuste de funciones

1 6

66

2

L/E

1

%F*

UINT16

90-100
(paso 1)

94

Activación

1 6

68

2

L/E

0,1

s

UINT16

1-60000
(paso 1)

1

Retardo de tiempo

1 6

70

2

L/E

1

%F*

UINT16

90-100
(paso 1)

94

Nivel de alarma

1 6

72

2

L/E

1

BITMAP

  • Bit 0: restablecer clave

  • Bit 1: DI

  • Bit 2: comunicación

  • Bit 3: automático

3

Modo de restablecimiento

1 6

74

2

L/E

0,1

s

UINT16

0-60000
(paso 1)

0

Retardo de restablecimiento automático

1 6

76

2

Reservado

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.