DOCA0256ES-01

Protección de temporizador contra rotación inversa

En la tabla se muestran los datos de protección de temporizador contra rotación inversa para la comunicación PROFIBUS DP.

Ranura Índice

Desplazamiento de bytes

Tamaño (en bytes)

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor predeterminado

Guardado

Nombre del parámetro

1 7

104

2

L/E

1

UINT16

  • 0: deshabilitar

  • 1: habilitar

0

Ajuste de funciones

1 7

106

2

L/E

1

s

UINT16

0-60000
(paso 1)

0

Retardo de tiempo

1 7

108

4

Reservado

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.