DOCA0256ES-01

Protección de inversión de fase de corriente

En la tabla se muestran los datos de protección de inversión de fase de corriente para la comunicación PROFIBUS DP.

Ranura Índice

Desplazamiento de bytes

Tamaño (en bytes)

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor predeterminado

Guardado

Nombre del parámetro

1 5

172

2

L/E

1

UINT16

  • 0: Deshabilitado

  • 1: Alarma
  • 2: Disparo
  • 3: Alarma + Disparo del interruptor

2

Ajuste de funciones

1 5

174

2

L/E

0,1

s

UINT16

1-60 000
(paso 1)

1

Retardo de tiempo

1 5

176

2

L/E

1

BITMAP

  • Bit 0: Tecla de restablecimiento

  • Bit 1: DI

  • Bit 2: Comunicación

  • Bit 3: Automático

3

Modo de restablecimiento

1 5

178

2

L/E

0,1

s

UINT16

0-60 000
(paso 1)

0

Retardo de restablecimiento automático

1 5

180

2

Reservado

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.