DOCA0256ES-01

Protección por tiempo de arranque excesivo

En la tabla se muestran los datos de protección por tiempo de arranque excesivo para la comunicación PROFIBUS DP.

Ranura Índice

Desplazamiento de bytes

Tamaño (en bytes)

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor predeterminado

Guardado

Nombre del parámetro

1 7

0

2

L/E

1

UINT16

  • 0: deshabilitar

  • 1: habilitar

0

Ajuste de funciones

1 7

2

2

L/E

0,1

s

UINT16

1-60000
(paso 1)

100

Retardo de tiempo

1 7

4

2

L/E

1

BITMAP

  • Bit 0: restablecer clave

  • Bit 1: DI

  • Bit 2: comunicación

  • Bit 3: automático

3

Modo de restablecimiento

1 7

6

2

L/E

0,1

s

UINT16

0-60000
(paso 1)

0

Retardo de restablecimiento automático

1 7 8 2

L/E

0,1

%IFLC*

UINT16

80-300
(paso 1)

100

Umbral de ejecución
1 7 10 4

L/E

Reservado

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.