DOCA0256ES-01

Ajustes de la HMI

En la tabla se muestran los ajustes de la HMI para la comunicación PROFIBUS DP.

Ranura Índice

Desplazamiento de bytes

Tamaño (en bytes)

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor predeterminado

Guardado

Nombre del parámetro

1 9

48

2

L/E

1

UINT16

1-247
(paso 1)

1

Dirección del nodo

1 9

50

2

L/E

1

UINT16

0: ninguno

1: impar

2: par

2

Paridad

1 9

52

2

L/E

1

bps

UINT16

0: 2400

1: 4800

2: 9600

3: 19200

4: 38400

5: 57600

6: 115200

3

Velocidad de transmisión en baudios

1 9

54

2

L/E

1

UINT16

0: predeterminado

1: programable

0

Teclas de control

1 9 56 2

L/E

1

s

UINT16

1-60000
(paso 1)
1

Timeout
1 9 58 2

L/E

1

BITMAP

Bit 0:

  • 0: big endian

  • 1: little endian

0

Formato de bytes

NOTA: Si la LTMTCUF control operator unit está conectada en el puerto HMI, este debe configurarse de la siguiente manera:
  • Dirección del nodo: 1

  • Velocidad de transmisión en baudios: 19 200 bps

  • Paridad: par

  • Orden de bytes: big endian

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.