DOCA0256ES-01

Protección de sobreintensidad inversa normal

En la tabla se muestran los datos de protección de sobreintensidad inversa normal para la comunicación de PROFIBUS DP.

Ranura Índice

Desplazamiento de bytes

Tamaño (en bytes)

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor predeterminado

Guardado

Nombre del parámetro

1 5

76

2

L/E

1

UINT16

  • 0: Deshabilitado

  • 1: Alarma
  • 2: Disparo
  • 3: Alarma y disparo

0

Ajuste de funciones

1 5

78

2

L/E

1

%IFLC*

UINT16

20-1000
(paso 1)

50

Umbral

1 5

80

2

L/E

0,1

s

UINT16

1-200
(paso 1)

1

Y

Multiplicador de tiempo (TMS)

1 5

82

2

L/E

1

%IFLC*

UINT16

20-1000
(paso 1)

50

Nivel de alarma

1 5

84

2

L/E

1

BITMAP

  • Bit 0: Tecla de restablecimiento

  • Bit 1: DI

  • Bit 2: Comunicación

  • Bit 3: Automático

3

Modo de restablecimiento

1 5

86

2

L/E

0,1

s

UINT16

0-60 000
(paso 1)

0

Retardo de restablecimiento automático

1 5

88

2

Reservado

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.