Arquitectura autónoma
Introducción
Cuando las unidades funcionales inteligentes no se comunican con las interfaces de comunicación (interfaces IFE, EIFE o IFM), la arquitectura se clasifica como autónoma.
Arquitectura autónoma
En la figura siguiente se muestra un ejemplo de una arquitectura autónoma con unidades IMU compuestas por un módulo de pantalla frontal FDM121 para un interruptor automático o un módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático y un interruptor automático compatible provisto de una MicroLogic otra unidad de disparo.
|
A |
Módulo IO |
|
B |
Fuente de alimentación AD de 24 V CC para MicroLogic otras unidades de disparo en interruptores automáticos MasterPact NT/NW o ComPacT NS . |
|
C |
Fuente de alimentación ABL8 de 24 V CC para módulos ULP |
|
D |
Cable BCM ULP del interruptor automático |
|
E |
Cable NSX |
|
F |
Pantalla FDM121 |
|
G |
Terminación de línea ULP |
Para opciones de montaje de la pantalla FDM121, consulte QGH80971,
Enerlin’X FDM121 - Visualizador de cuadro para un interruptor automático - Manual
de instrucciones
La fuente de alimentación de 24 V CC se selecciona de la lista de fuentes de alimentación de 24 V CC recomendadas. El valor nominal de la fuente de alimentación se debe elegir según el consumo de las IMU.