Accessoires ULP
Accessoires ULP
Les accessoires ULP peuvent être regroupés en différentes catégories :
-
Accessoires ULP génériques compatibles avec tous les disjoncteurs indiqués dans les tableaux ci-après.
-
Accessoires ULP propres aux disjoncteurs PowerPacT H-, J-, et L-frame .
-
Accessoires ULP propres aux disjoncteursMasterPacT NT/NW et PowerPacT P- et R-frame .
Cordon ULP RJ45 mâle/mâle
Utilisez de simples cordons ULP plug-and-play pour interconnecter des modules ULP au sein d'une IMU. Ces cordons sont équipés de connecteurs RJ45 mâles aux deux extrémités et sont disponibles en plusieurs longueurs.
Terminaison de ligne ULP
| AVIS |
|---|
|
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
La terminaison de ligne ULP ferme le port ULP RJ45 inutilisé d'un module ULP. Elle se compose d'un connecteur RJ45 intégrant des composants passifs dans une unité scellée.
Terminaison de ligne ULP dans une IMU avec disjoncteur MasterPacT MTZ
Le tableau suivant indique le module ULP auquel la terminaison de ligne ULP doit être raccordée dans le cas d'une IMU comprenant un disjoncteur MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X et module à port ULP.
|
IMU |
Raccordement de la terminaison de ligne ULP |
|---|---|
|
Disjoncteur MasterPacT MTZ avec module à port ULP |
Pas de terminaison de ligne ULP (posez un capuchon de protection sur le connecteur inutilisé du module à port ULP) |
|
Disjoncteur MasterPacT MTZ avec module à port ULP connecté à une interface EIFE |
Sur le module à port ULP |
|
Disjoncteur MasterPacT MTZ avec module à port ULP connecté à une interface EIFE et un module IO |
Sur le module IO |
|
Disjoncteur MasterPacT MTZ avec module à port ULP connecté à un module IO et une interface IFE |
Sur l'interface IFE |
Connecteur RJ45 femelle/femelle
Utilisez le connecteur RJ45 femelle/femelle pour relier deux cordons ULP bout à bout et obtenir ainsi une rallonge. Il comprend deux connecteurs RJ45 femelles reliés par une connexion électrique directe.