0602IB1504-03

Accesorios ULP

Accesorios ULP

Los accesorios ULP se pueden agrupar en las siguientes categorías:

Cable RJ45 ULP de conector/conector

Utilice cables ULP plug-and-play para interconectar módulos ULP en una misma IMU. Estos cables tienen conectores RJ45 en ambos extremos y están disponibles en varias longitudes.

Ilustración

Descripción

Número de referencia

L = 0,3 m (0,98 ft) (diez cables)

TRV00803

L = 0,6 m (1,98 ft) (diez cables)

TRV00806

L = 1 m (3,28 ft) (cinco cables)

TRV00810

L = 2 m (6,56 ft) (cinco cables)

TRV00820

L = 3 m (9,84 ft) (cinco cables)

TRV00830

L = 5 m (16,4 ft) (un cable)

TRV00850

Terminación de línea ULP

AVISO
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
  • No conecte nunca una terminación de línea ULP en un puerto RJ45 Ethernet o Modbus-SL.
  • La terminación de línea ULP se debe conectar únicamente en un puerto ULP RJ45.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

La terminación de línea ULP cierra el puerto RJ45 ULP no utilizado en un módulo ULP. Se compone de un conector RJ45 con componentes pasivos en una unidad sellada.

Ilustración

Descripción

Número de referencia

Diez terminaciones de línea ULP

TRV00880

Terminación de línea ULP en una IMU con interruptor automático MasterPacT MTZ

En la tabla siguiente se muestra el módulo ULP al que debe conectarse la terminación de línea ULP en el caso de una IMU con un interruptor automático MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic X ULP y un módulo de puerto.

IMU

Conexión de la terminación de línea ULP

Interruptor automático MasterPacT MTZ con módulo de puerto ULP

Sin terminación de línea ULP

(conecte un tapón de protección en el conector no utilizado del módulo de puerto ULP)

Interruptor automático MasterPacT MTZ con módulo de puerto ULP conectado a una interfaz EIFE

En el módulo de puerto ULP

Interruptor automático MasterPacT MTZ con módulo de puerto ULP conectado a una interfaz EIFE y un módulo IO

En el módulo IO

Interruptor automático MasterPacT MTZ con módulo de puerto ULP conectado a un módulo IO y una interfaz IFE

En la interfaz IFE

Conector de toma RJ45/toma

Utilice el conector de toma RJ45/toma para conectar dos cables ULP de extremo a extremo y, de este modo, prolongarlos. Se compone de dos conectores de toma RJ45 conectados mediante una conexión eléctrica directa.

Ilustración

Descripción

Número de referencia

Diez conectores de toma RJ45/toma

TRV00870

La longitud del cable ULP prolongado es limitada.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?