ULP 附件
ULP 附件
ULP 附件可以按以下类别分组:
RJ45 插头/插头 ULP 线缆
使用简单的即插即用型 ULP 线缆使单个 IMU 内的 ULP 模块互连。它们在两端都具有插头型 RJ45 连接器,并有多种长度可选。
ULP 接线端子
| 注意 |
|---|
|
设备损坏风险
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
ULP 接线端子关闭 ULP 模块上未使用的 RJ45 ULP 端口。它由一个具有多个置于密封单元内的被动组件的 RJ45 连接器构成。
具有 MasterPacT MTZ 断路器的 IMU 中的 ULP 接线端子
下表列出了在具有 MasterPacT MTZ 断路器(带 MicroLogic X 控制单元和 ULP 端口模块)的 IMU 中,必须在其上连接 ULP 接线端子的 ULP 模块。
|
IMU |
ULP 接线端子的连接 |
|---|---|
|
带有 ULP 端口模块的 MasterPacT MTZ 断路器 |
无 ULP 接线端子 (在 ULP 端口模块上的未使用连接器上,连接上保护帽) |
|
ULP 端口模块与 EIFE 接口相连的 MasterPacT MTZ 断路器 |
ULP 端口模块上 |
|
ULP 端口模块与 EIFE 接口和单个 IO 模块相连的 MasterPacT MTZ 断路器 |
IO 模块上 |
|
ULP 端口模块与单个 IO 模块和 IFE 接口相连的 MasterPacT MTZ 断路器 |
IFE 接口上 |
RJ45 插口/插口连接器
使用 RJ45 插口/插口连接器可端对端地连接两根 ULP 线缆,并由此延长它们。它由通过一根直接电气接线所连接的两个插口型 RJ45 连接器组成。