0602IB1505-03

Règles de composition des IMU

Introduction

Le raccordement d'une IMU dans le système ULP est simple, mais certaines règles doivent être respectées concernant la composition, les cordons ULP RJ45 mâle/mâle et l'alimentation des modules ULP.

Règle générale : Composition d'une IMU
ToDo @Gregory: decide if rule need to be updated if an IMU with IFM/IFE + IO is possible

Une IMU se compose des deux types d'équipement suivants :

  • Un équipement principal (disjoncteur ou interrupteur-sectionneur ) et un module de communication ULP interne

  • Un ou plusieurs modules ULP externes

Type d'équipement principal

Modules ULP

  • Disjoncteur PowerPacT H-, J-, ou L-frame avec module de contrôle BSCM et/ou déclencheur MicroLogic Micrologic

    01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
    5 ou 6

  • Interrupteur-sectionneur PowerPacT H-, J-, ou L-frame avec module de contrôle d'état de disjoncteur BSCM

  • 0 ou 1 afficheur FDM121

  • 0, 1 ou 2 modules IO

  • 0 ou 1 interface parmi les suivantes :

    • Interface IFE

    • Serveur IFE (1)

    • Interface IFM

  • Disjoncteur PowerPacT P- ou R-frame avec module de communication BCM ULP

  • Disjoncteur MasterPacT NT/NW avec module de communication BCM ULP

  • 0 ou 1 afficheur FDM121

  • 0, 1 ou 2 modules IO

  • 0 ou 1 interface parmi les suivantes :

    • Interface IFE

    • Serveur IFE (1)

    • Interface IFM

Disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ avec module à port ULP

  • 0 ou 1 afficheur FDM121

  • 0, 1 ou 2 modules IO

  • 0 ou 1 interface parmi les suivantes :

    • Interface IFE

    • Serveur IFE (1)

    • Interface Ethernet intégrée EIFE

    • Interface IFM (LV434000 uniquement)

Disjoncteur fixe MasterPacT MTZ avec module à port ULP

  • 0 ou 1 afficheur FDM121

  • 0, 1 ou 2 modules IO

  • 0 ou 1 interface parmi les suivantes :

    • Interface IFE

    • Serveur IFE (1)

    • Interface IFM (LV434000 uniquement)

(1) Un serveur IFE avec interfaces IFM empilées :

  • En termes d'alimentation, le nombre maximal d'interfaces IFM empilées sur un serveur IFE est de 11 afin de limiter les chutes de tension.

  • En termes de communication Modbus-SL, cela dépend des performances requises. Comme il faut environ 500 ms à 19200 Baud par appareil pour actualiser 100 registres, plus les interfaces sont nombreuses et plus la durée minimum d'actualisation est longue. La période d'actualisation minimum dépend du nombre d'interfaces IFM empilées sur un même serveur IFE. Multipliez la durée d'actualisation d'un appareil par le nombre d'appareils pour obtenir la durée minimum d'actualisation prévue dans l'application. Par exemple, la lecture d'une installation comprenant huit interfaces IFM empilées sur un serveur IFE à 19200 Baud prend environ 4 secondes.

    Pour garantir de bonnes performances de communication, il est recommandé de ne pas dépasser huit interfaces IFM empilées sur un serveur IFE.

Les exemples suivants illustrent les règles de composition d'une IMU.

A

Disjoncteur PowerPacT à châssis H, J, L, P ou R ou disjoncteur MasterPacT NT/NW

B

Disjoncteur MasterPacT MTZ avec module à port ULP

C

Disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ avec module à port ULP et interface EIFE

Règle générale : Ordre des modules ULP dans une IMU

Connectez les modules ULP d'une même IMU dans un ordre quelconque. Effectuez le raccordement en fonction des recommandations relatives aux câbles ULP et de la disposition souhaitée des modules ULP dans l'équipement électrique.

A

A Disjoncteur PowerPacT à châssis H, J, L, P ou R, MasterPacT NT/NW ou MasterPacT MTZ

Règle générale : ULP Terminaison de ligne

Les modules ULP placés en bout de ligne ULP doivent présenter une terminaison de ligne ULP (référence TRV00880) sur le connecteur ULP RJ45 inutilisé.

Exemple de terminaison de ligne ULP sur l'interface IFE :

Placez les modules ULP équipés d'une terminaison de ligne ULP à l'extrémité de la ligne ULP, c'est-à-dire :

  • Module BSCM ou déclencheur MicroLogic Micrologic

    01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
    5 ou 6 pour disjoncteurs PowerPacT H-, J-, et L-frame.

  • Module BCM ULP pour disjoncteurs PowerPacT P- et R-frame ou MasterPacT NT/NW.

  • Module à port ULP pour disjoncteurs MasterPacT MTZ

NOTE: Dans une architecture comprenant une interface EIFE connectée à un module à port ULP, le module à port ULP marque la fin de la ligne ULP.

Règle générale : Câbles pour l'interconnexion des IMU sur des réseaux de communication

Ne raccordez pas les IMU entre elles par des cordons ULP.

  • Utilisez uniquement le câble Ethernet pour interconnecter les IMU raccordées à un réseau Ethernet.

    A

    A Disjoncteur PowerPacT à châssis H, J, L, P ou R, MasterPacT NT/NW ou MasterPacT MTZ

  • Utilisez uniquement le câble Modbus ou l'accessoire de liaison pour interconnecter les IMU raccordées à un réseau Modbus.

    A

    Disjoncteur PowerPacT à châssis H, J, L, P ou R ou disjoncteur MasterPacT NT/NW

Règle générale : Alimentation électrique via le cordon ULP

Un seul appareil peut être alimenté via le cordon ULP. Cet appareil doit se trouver à l'extrémité de la ligne ULP. Seuls les appareils suivants ont cette possibilité :

  • Afficheur FDM121.

  • Module BSCM et déclencheur MicroLogic Micrologic

    01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
    pour disjoncteurs PowerPacT H-, J-, et L-frame.

  • Module BCM ULP pour disjoncteurs MasterPacT NT/NW et PowerPacT P- ou R-frame.

Exemple : Dans le schéma, l'afficheur FDM121 et le déclencheur MicroLogic Micrologic

01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
pour PowerPacT H-, J-, et L-frame sont alimentés via le système ULP. Le serveur IFE et les modules IO sont raccordés à l'alimentation. Les interfaces IFM étant empilées sur le serveur IFE, elles sont déjà alimentées.

A

Serveur IFE

B

Interfaces IFM empilées sur le serveur IFE

C

Afficheur FDM121

D

Module IO

E

MicroLogic Déclencheur Micrologic

01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
installé dans le disjoncteur PowerPacT H-, J-, ou L-frame

NOTE: Le module à port ULP du disjoncteur MasterPacT MTZ doit être raccordé à une alimentation 24 Vcc.

Longueur des cordons ULP

Les règles concernant la longueur des cordons ULP sont les suivantes :

  • La longueur maximale du cordon ULP entre deux modules ULP d'une IMU est de 5 m (16.4 ft) si l'un des modules ULP n'est pas alimenté par une source externe.

  • La longueur maximale du cordon ULP entre deux modules ULP d'une IMU est de 10 m (32.8 ft) si les deux modules ULP disposent d'une alimentation externe.

  • La longueur maximale de tous les cordons ULP d'une même IMU est de 20 m (65.6 ft).

  • Le rayon de courbure des cordons ULP doit être d'au moins 50 mm (1.97 in).

Résumé des règles de raccordement

Caractéristique

Valeur

Connexion

Chaînage des cordons ULP et terminaison de ligne ULP à la fin de la ligne ULP.

Longueur maximum

  • 20 m (65.6 ft) au total pour l'IMU.

  • 10 m (32.8 ft) entre deux modules ULP si les deux modules ULP ont une alimentation externe.

  • 5 m (16.4 ft) entre deux modules ULP si l'un des modules ULP n'est pas alimenté par une source externe.

Plage de tensions prise en charge

24 Vcc -10 %/+10 % (21,6–26,4 Vcc)

Limitation de courant sur chaque port ULP RJ45

300 mA

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.