0602IB1505-03

Modules ULP

Modules ULP

Les modules ULP peuvent être regroupés en catégories:

Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur

L'interface Ethernet IFE pour un disjoncteur fournit l'accès Ethernet à une seule IMU avec un disjoncteur PowerPacT ou MasterPacT .

Chaque disjoncteur a sa propre interface IFE et une adresse IP correspondante.

Illustration

Référence

Documentation

LV434001

Serveur de tableau Ethernet IFE

Le serveur de tableau Ethernet IFE fournit un accès Ethernet à une ou plusieurs IMU avec des disjoncteurs PowerPacT ou MasterPacT .

Il prend en charge les architectures de communication suivantes:

  • Un seul disjoncteur connecté au serveur IFE.

  • Jusqu'à 11 disjoncteurs connectés via des interfaces Modbus-SL IFM empilées sur le serveur IFE.

Illustration

Référence

Documentation

LV434002

Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur

L'interface Modbus-SL IFM permet l'accès à un réseau de communication en ligne série Modbus pour une seule IMU avec un disjoncteur PowerPacT ou MasterPacT .

Illustration

Référence

Documentation

LV434000

Instruction de service : NVE85393

NOTE: L'interface IFM référencée LV434000 remplace l'interface IFM référencée STRV00210 . Les caractéristiques propres à l'interface IFM référencée STRV00210 (y compris les règles de raccordement et d’alimentation ULP) sont détaillées dans l’annexe B.

Module d'application d'entrée/sortie (IO) pour un disjoncteur

Le module d'application d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur est l'un des composants de l'architecture ULP.

Le module IO améliore les fonctions de contrôle et de surveillance d'une IMU avec un disjoncteur PowerPacT ou MasterPacT en raison de ses applications intégrées. Ses ressources sont:

  • Six entrées numériques: entrées auto-alimentées, utilisées comme contact sec NO et NF ou comme compteur d'impulsions.

  • Trois sorties numériques de type relais bistables (5A maximum).

  • Une entrée analogique pour capteur de température Pt100.

Illustration

Référence

Documentation

LV434063

Module d'affichage en face avant FDM121 pour un disjoncteur

Le module d'affichage en face avant FDM121 pour un disjoncteur affiche les mesures, les alarmes et les données d'aide à l'exploitation en provenance d'une seule unité fonctionnelle intelligente (IMU) avec un disjoncteur PowerPacT ou MasterPacT .

Illustration

Référence

Documentation

STRV00121

Testeur UTA

Le testeur UTA est utilisé pour configurer, tester et entretenir une unité fonctionnelle intelligente (IMU) avec un disjoncteur PowerPacT H-, J-, ou L-frame et les modules ULP associés.

NOTE: Le testeur UTA ne peut pas être connecté à un disjoncteur MasterPacT NT/NW ou MasterPacT MTZ ni à un disjoncteur PowerPacT P- ou R-frame.

Illustration

Référence

Documentation

STRV00911

Instruction de service : 48940-330-01

Service Interface

Service Interface est un instrument portable conçu pour effectuer des tests sur site.

Utilisations de Service Interface:

  • Configuration d'appareils Enerlin'X

  • Test et configuration de déclencheurs Micrologic

    01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
    MicroLogic montés dans les disjoncteurs basse tension suivants:

    • Disjoncteurs MasterPacT NT/NW

    • Disjoncteurs EasyPact MVS

    • Disjoncteurs ComPacT NS

    • Disjoncteurs PowerPacT à chassis P- et R-

    • Disjoncteurs ComPacT NSX

    • Disjoncteurs PowerPacT à châssis H-, J- et L-

NOTE: Il n'est pas possible de connecter Service Interface à un disjoncteur MasterPacT MTZ.

Illustration

Référence

Documentation

LV485500

  • Instruction de service: GDE78167

  • Guide de l’utilisateur: Service Interface pour disjoncteurs MasterPacT NT/NW, ComPacT , PowerPacT et EasyPact Documents à consulter

Ports RJ45 ULP

AVIS
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
  • Ne jamais connecter un appareil Ethernet, un appareil Modbus-SL, ou une terminaison de ligne Modbus à un port RJ45 ULP.
  • Les ports RJ45 du système ULP sont conçus pour fonctionner uniquement avec les modules ULP.
  • Toute autre utilisation peut endommager le module ULP ou l'appareil raccordé au module ULP.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Les modules ULP présentent des ports RJ45 qui sont identifiés par l'un des pictogrammes suivants:

ou .

En général, chaque module ULP utilise deux ports RJ45 identiques en parallèle pour connecter les modules ULP de l'IMU en boucle de chaînage, dans un ordre quelconque, à l'aide de cordons ULP RJ45 mâle/mâle.

Mise à jour du micrologiciel des modules ULP

L'utilisateur peut mettre à jour le micrologiciel d'un module ULP avec la plus récente version du logiciel EcoStruxure Power Commission .

La matrice de compatibilité intégrée dans le logiciel EcoStruxure Power Commission permet à l'utilisateur d'identifier et de corriger les problèmes de conflit de micrologiciel entre les modules ULP en proposant des actions recommandées et en affichant des messages de diagnostic appropriés en fonction des divergences détectées.

NOTE: Les micrologiciels suivants ne peuvent pas être mis à jour à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission :
  • Micrologiciel du module de contrôle d'état du disjoncteur (BSCM).

  • Micrologiciel desMicroLogic déclencheurs Micrologic

    01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
    installés dans les disjoncteurs MasterPacT NT/NW ou PowerPacT P- et R-frame.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.