DUG_Exxact - Termostaatti 16 A ZB_WSE-00

Anturien asetukset

Lämpötilan tunnistus

Voit tarkistaa anturin tyypin (A) lämpötilan tunnistuksesta perustuen esimääritykseen.

Ilman lämpötila: esimääritys P1–P6:lle.

Lattialämpötila: esimääritys P7–P8:lle.

HUOMAUTUS: Anturiasetukset eivät ole käytettävissä säädintilalle (P9).

Lämpötilan kalibrointi

Lämpötilan kalibroinnin asettaminen:

  1. Napauta Lämpötilan kalibrointi (B) liukuvalikon avaamiseksi.

  2. Aseta lämpötilan kalibrointi vetämällä liukupalkkia tai käyttämällä –/+-painikkeita.

    HUOMAUTUS: Lämpötilan kalibrointialue on -9–+9 °C, ja sitä voidaan säätää 0,1 °C:n lisäyksin.
  3. Napauta Tallenna.

Lattia-anturin tyyppi

Lattia-anturin tyypin valitseminen:

  1. Avaa liukuvalikko napauttamalla Lattia-anturin tyyppi (C).

  2. Valitse anturin tyyppi (kOhm) seuraavasta luettelosta.

    • 10K

    • 12K

    • 15K

    • 33K

    • 47K

    HUOMAUTUS: Valitse oikea asennettu lattia-anturin tyyppi, jonka jälkeen voit määrittää kalibroinnin ja suojalämpötilan.

Suojalämpötila

Enimmäis- ja vähimmäissuojalämpötilan asettaminen:

  • Valitse asetussivulla Enimmäissuojalämpötila (D) lattiatunnistimen ylälämpötilan asettamiseksi ja napauta Tallenna.

    HUOMAUTUS: Lämpötila-alue on 21–40 °C ja enimmäissuojalämpötilan tulee olla vähimmäissuojalämpötilaa korkeampi.

  • Napauta Vähimmäissuojalämpötila (E) lattiatunnistimen alalämpötilan asettamiseksi ja napauta Tallenna.

    HUOMAUTUS: Lämpötila-alue on 5–19 °C, ja vähimmäissuojalämpötilan tulee olla matalampi kuin enimmäissuojalämpötilan.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?