DUG_Exxact - Termostaatti 16 A ZB_WSE-00

Tilanteen luominen

Tilanteeseen voit ryhmitellä useita toimenpiteitä, jotka yleensä tehdään yhdessä. Wiser-sovelluksen avulla voit luoda tilanteita tarpeidesi mukaan.
  1. Napauta Pääsivulla .
  2. Luo tilanne valitsemalla Tilanne > +.
  3. Napauta Muokkaa nimeä ja anna tilanteen nimi (A), ja napauta Tallenna.
    VINKKI: Voit valita tilannetta vastaavan kansikuvan napauttamalla .
  4. Avaa liukuvalikko napauttamalla Toimenpide-osiosta Lisää tehtävä (B).
  5. Voit tehdä Lisää tehtävä -valikossa jonkin tai kaikki seuraavista toimenpiteistä (C):
    • Käynnistä laite – valitse laitteet, jotka haluat sisällyttää tilanteeseen
    • Valitse toiminto – valitse toiminto, jonka haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
    • Viive – aseta viiveaika.
    HUOMAUTUS: Voit lisätä yhden tai useita toimintoja käyttämällä .
  6. Napauta Käynnistä laite > Termostaatti valitaksesi yhden tai useamman tilanteeseen lisättävän toiminnon:
    • Lämpötilan ohjearvo: nosta termostaatin lämpötilaa tarpeesi mukaan (D).
    • Lämmityksen tehostus: Nosta lämpötilaa asettamalla tehon kesto (E).
  7. Kun kaikki toimenpiteet on asetettu, valitse Tallenna.
Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.